This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCIEVMK2X:无法查看 hello world (MCSDK MPM)的跟踪信息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661019/rtos-tcievmk2x-not-able-to-see-trace-of-hello-world-mcsdk-mpm

器件型号:TCIEVMK2X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试使用 mpmcl 运行 dsp0 hello world 程序。 我无法看到应该位于 /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0目录中的打印(跟踪)。

我无法理解必须编辑的配置文件。 您能否提供一个 DSP 映像、我可以使用该映像通过 mpmcl 查看输出、如 使用 MCSDK 进行开发中所示: 系统管理文档 、位于使用 MPM 从 ARM/Linux 获取 DSP prints(trace)输出下 、或者您能否提供更多信息?您可以向简单的 hello world 项目添加哪些内容以在 Remoteproc#/trace#上获取输出

此致、

古沙格拉·迪西特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 请分享您使用的 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yordan、
    我使用的是 mcsdk 版本3.00.03.15、名称为"mcsdk_BIOS_3_00_03_15"
    另外、请告诉我需要添加到简单的 hello world 程序中以在 Remoteproc#/trace#处获得输出的内容

    此致、
    库萨格拉脱欧