This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:Pinmux 工具 ECAT_PRUSS1问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667645/am4376-pinmux-tool-ecat_pruss1-issue

器件型号:AM4376

大家好、

我正在尝试使用适用于 AM437x 的 PinMux 工具。 到目前为止、我添加的唯一外设是 ECAT_PRUSS1、在此范围内、我希望启用4 条 edio_data_in[x]线路和4条 edio_data_out[x]线路。 当我选择每个输入和输出中至少1个时、我会遇到错误、但查看引脚分配、我看不到出现错误的原因。

例如、首先选择 edio_data_in0、然后选择 edio_data_out0、我将得到一个"引脚冲突"、表示"T21对于 ECAT_PRUSS1_IOSet_1无效、即使我尚未为任何其他任务分配 T21。

有什么想法吗?

以下是供参考的 PinMux 文件:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/AM437x.pinmux

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 PMT 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来像是一个错误。 我将向团队提交一个 TT、以便在将来的版本中修复它。

    同时、如果要将结果转储到生成的文件、只需单独配置输入和输出、然后合并文件的结果。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您确认错误。 对于每个 edio_data_in[x]和 edio_data_out[x]、只有一个引脚分配选项。 除了避免为其他外设选择该引脚之外、您是否建议我们可以做得更好? 您能否澄清一下"合并文件的结果"是什么意思?

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您可以首先配置 IN[x]信号、转储结果、取消选择 IN[x]、配置 OUT[x]、转储结果。 然后、只需合并转储结果、导出文件要么是简单的 const 结构、要么是 csv、因此简单的复制/粘贴就能实现这一目的、因为您目前无法同时配置和转储输入/输出。 至少这是我的最初想法。  

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最近没有任何活动、假设您的问题得到了解决。 关闭此主题。 如果问题仍然存在、请随时重新打开。

    谢谢
    Alex