This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:视频捕获 MPU 加载问题

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657258/linux-am5728-video-capture-mpu-load-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我们正在使用 AM5728 EVM。 我们正在从 VIP 3A 连接器捕获视频(16位、y CB CR 4:2:2)、该连接器由外部 DVI 解码器(通过跳线)馈送。  我们使用 gstreamer 管道线进行视频采集,使用 ducatih264enc 进行压缩和存储。 我们正在使用 htop、mpstat 等测量 CPU 负载

 在 AM5728 EVM 中是否有任何更可靠的视频采集方式?  在 AM5728 EVM 中、是否有任何更可靠的 CPU 负载测量方法?  对于上述视频流、我们将获得40%的负载。 这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请您能否发布您正在使用的流水线?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我使用 EVM+摄像头模块上的默认 PSDK4.02尝试了此流水线:

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1280、height=(int) 720、framerate=(fraction) 30/1'! VPE num-input-buffers=8! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 救世主! 文件链接位置= 1.avi

    我使用 top 命令观察此 CPU 负载(检查图像)。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将 AM5728的 SDK 4.0用于带有 LCD 模块的 EVM。管道如下:
    gst-launch-1.0 v4l2src 器件=/dev/video1! 'video/x-raw、format=UYVY、height=768、width=1024、framerate=30/1'! 视频转换! ducatih264enc! h264parse! mp4 mux! 文件链接位置=/home/root/a.mp4 -e

    我们观察 TOP、htop 和 mpstat 命令上的 CPU 使用率为40%。
    我们需要再容纳2个此类视频源、因此担心 CPU 的使用。
    请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于您使用的是视频转换元素、因此这似乎是正常的。
    您可以在编码器之前添加队列元素、但 CPU 负载几乎相同。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在我的一侧尝试了相同的流水线、但我用视频转换元件替换了 VPE:
    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1280、height=(int) 720、framerate=(fraction) 30/1'! 视频转换! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 救世主! 文件链接位置= 1.avi

    我观察到 CPU 负载大于90%。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与。
    此外,我们能否得出这样的结论:VPE 可以显著降低 CPU 负载? AM5728是一个双核系统。 那么,有效的 CPU 负载大于45%?
    CPU 负载和 CPU 利用率之间有何差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Marka Reddy"]此外,我们能否得出这样的结论:VPE 可以显著降低 CPU 负载[/引用]

    请查看此用户指南:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_VPE_User's_Guide

    请注意:
     GStreamer VPE 元素在输入和输出上支持 NV12、YUY2、YUV 格式。

    [报价用户="Marka Reddy"] CPU 负载和 CPU 利用率之间有何差异?

    https://stackoverflow.com/questions/30831230/difference-between-cpu-usage-and-cpu-utilization

    BR
    玛格丽塔