This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:OpenCV 解码问题

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657015/linux-am5728-opencv-decode-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我们将在 OpenCV 项目中使用 OpenCV API capture()进行解码,例如.avi 或.mp4。

但是性能很差,例如1024x768 avi 解码1帧需要大约30ms。

 是否有其他有效的方式来解码视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道使用 OpenCV、但 gstreamer 可用于解码 avi 或 mp4格式。
    以下是多媒体用户指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia
    下面是 avi 解码的示例流水线:
    gst-launch-1.0文件 rc location=test.avi! 救世主! h264parse! video/x-h264、stream-format=byte-stream! ducatih264dec! VPE! VIDEO/x-RAW、FORMAT=NV12、width=1280、height=720! 陆上接收机

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此外、我们还有 viddec3test 演示。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我知道 GStreamer。 但 我对如何在 OpenCV 项目中使用 gstreamer 感到困惑吗? 有没有关于 gstreamer --> OpenCV 的演示?

    我尝试使用 dmauftest 从 V4L2捕获帧到 OpenCV 项目。

    我尝试将缓冲区指针从 v4l2转移到 OpenCV Mat 类。并使用 imshow()来显示它。

    但 性能不如使用 cv::videocapure。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我说过的、我不知道 OpenCV、但似乎 VideoWriter 可以打开 gstreamer 流水线。
    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此链接  

    请告诉我这是否有帮助。 如果没有、我建议使用 V4L2、viddec 和 DRM API 进行处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。

    参考测试后。

    我将 OpenCV 更改为:

    VideoCapture 捕获("filesrc location=17.mp4! qtdemux! 太棒了! ducatimpeg4dec! VPE! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1024、height=(int) 768'! appsink"、CAP_Gstreamer);

    capture.read (frame);

    imshow ("视频"、帧);

    以下是日志:

    (VideoCapture:1433):Gstreamer-critical **:GST_Element _make_fin_uri:断言"GST_UI_IS _VALID (Uri)"失败

    (VideoCapture:1433):glib-GObject-warning **:从'GstAppSink'到'GstBin'的转换无效

    (VideoCapture:1433):Gstreamer-critical **:GST_bin/iterate_Elements:断言"GST_is_bin (bin)"失败

    (VideoCapture:1433):Gstreamer-critical **:GST_ITERATE_NEXT:断言"IT!= NULL"失败

    (VideoCapture:1433):Gstreamer-critical **:GST_ITERATE_FREE:断言"IT!= NULL"失败


    OpenCV 错误:未指定错误(GStreamer:无法在手动流水线中找到应用程序
    )、文件/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-morty-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+4458601eb2-r3.tisdk0/git/modules/videio/src/cap_gstreamer.cpp、第757行
    在抛出'CV::异常'实例后调用终止
    what():/home/gtbldadm/processor-sdk-linux-morty-build/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/opencv/3.1 +gitAUTOINC+4458601eb2-r3.tisdk0/git/modules/video/src/CAP_gstreamer.cpp:757:错误:(-2) GStreamer:无法在手动流水线中找到 appsink
    在函数 cvCaptureFromCAM_GStreamer 中

    "GStreamer:无法在手动流水线中找到应用程序"显示没有应用程序处理程序滑线。因此、我应该在捕获("xxx")中的最后一个滑线中添加什么内容。

    我已检查命令"gst-launch-1.0 -v filesrc location=17.mp4! qtdemux! 太棒了! ducatimpeg4dec! VPE! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1024、height=(int) 768'! VPE num-input-buffers=8! 排队! "陆上接收机"运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我在/build 中找到了 Makefile。

    我将首先尝试使用 viddec3test。

    但我仍然想知道如何在 OpenCV 中使用 gstreamer。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尝试此命令:
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake omapdrmtest --force -c compile
    您可以在此处的强制重新编译章节中找到更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 请打开新问题/问题。

    BR
    玛格丽塔