This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:SPI 问题

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657796/linux-am5718-spi-issue

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

大家好、

我的客户报告了 AM5718的 SPI 有问题。 在 CCS 中调试时、SPI 工作正常、但是、其应用程序无法通过具有相同配置的 Linux 访问 SPI。 接收寄存器始终读为"0"。 他们用示波器观察到 MISO 上的信号波形、发现确实有一些非零数据、而接收寄存器始终为零。 如何解决此问题?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供使用案例的完整详细信息:pinmux、器件树、引导日志、内核版本等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 SPI 问题现已解决。
    此致、
    John