This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:创建 SDK 映像文件

Guru**** 2995830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657321/am3359-creating-sdk-image-file

在一些指南或 wiki 中,它介绍了如何为使用预编译映像文件的电路板创建 SD 卡。

但是,当我为新的 rootfs 构建新的驱动程序、应用程序或其它时,如何创建新的映像文件以下载到 Windows,然后按照指南,制作 SD 卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我您也在参考哪款处理器 SDK 吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-04.02.00.09、我将此和 BeagleBone Black 用于项目开发。
    我在远程 Linux VPS 上使用 SDK,如果编译 SDK,则无法在本地 PC 中使用 SD-create 脚本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经编译了所有 SDK、并可以创建 SD 卡以在 Linux 本地主机中引导。
    但是,为了获得最佳性能,我有一个 Linux VPS 远程服务器,我重新安装并编译了它上的所有 SDK。
    我运行 Windows 的本地 PC,因此如果我要创建 SD 卡,我应该将 PC 重新引导到 Linux 系统,复制 rootfs 和内核,从远程主机进行 uboot,并使用 scirpt 创建 SD 卡。
    我想在 Windows 中创建它,但是 wiki 指南说我应该有一个用于工具的 img 文件,所以我想知道如何为它构建 img 文件。
    感谢大家的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 BeagleBone 配置为从远程 Linux 服务器上存储的 rootfs 进行网络引导。 SDK 随附的"setup.sh"脚本应该能够帮助您进行设置。 详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果远程和 BBB 位于同一本地网络中,则可以,但远程主机离我太远了,它有一个公共 IP,如 Amazon/google VPS。
    我想我已经找到了创建图像文件的方法,让我尝试回复此。
    谢谢。