This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:我们如何才能下达 DRA754或 DRA752的订单?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA752, DRA750, DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653815/dra756-how-could-we-place-the-order-of-dra754-or-dra752

器件型号:DRA756
主题中讨论的其他器件:DRA752、 DRA750、

降级:

但是、从数据表中我们可以看到 DRA754和 DRA752、为什么没有关于它们的订单信息?

我们可以下 DRA754或 DRA752的顺序吗? 还是只放置 DRA756和 DRA750?

请 请提供一些建议。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 、

    有关如何订购 DRA754和 DRA752部件的问题已提交给营销销售代表。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mariya:
    是否有任何关于此问题的答复?
    我们期待收到您的回复!
    谢谢!

    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    很抱歉耽误你的时间。 我已经对专家进行了 Ping 操作。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    我们刚刚从专家那里得到了答案。 它说:

    “DRA7xx 处理器适用于大批量汽车制造商。
    有关器件型号可用性和订单输入流程的更多信息、请联系您的 TI 销售代表。
    DRA752现已开放,可供订购,DRA754将紧随其后”

    希望以上内容对您的用例有所帮助。
    此致
    露西