This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:参考设计中的 VDD_DDR 负载开关

Guru**** 2985290 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657520/am5706-vdd_ddr-load-switch-in-reference-design

器件型号:AM5706
主题中讨论的其他器件: TPS22965

这与 AM5706产品文件夹的"技术文档"选项卡上的 DRA71x/DRA79x/TDA2E-17/AM570x EVM CPU 板"设计有关。

  • 是 VDD_DDR_CPU 电源轨所需的 TPS22965负载开关。  看起来这只是会产生一个稍微延迟的 VPO_S4_DDR 电压轨副本(并进入 DDR3L 终端稳压器和 CPU VDDS_DDR1引脚)。
  • DDR 电压轨的另一个分支(VPO_S4_DDR)在电流感应芯片(U51)之后变为 VDD_DDR、然后为 DDR 芯片供电。
  • 这是为了使电源轨分开进行电流测量、还是为了使连接到 CPU 的 DDR 电源轨延迟负载开关导通所需的少量时间?

谢谢!

Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    未添加负载开关以实现延迟。 添加此开关是为了测试一种低功耗模式、在该模式下、AM570x 断电、同时软件映像在 DDR 存储器中以自刷新模式进行维护。 由于开关的控制被拉至高电平、开关将默认打开。 我认为该板的软件不支持此功能。 通常、VDD_DDR 电压可以直接连接到存储器组件和 SoC。
    此致、
    Bill