This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:Yocto Build image size issue.

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657778/processor-sdk-am335x-yocto-build-image-size-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

大家好、我正在为 BeagleBone Black 构建 PSDK (4.1)。  我使用的方法与 wiki 中描述的方法相同、但我遇到了有关 eMMC 大小的问题。  我要从 local.conf 文件(python pip 和 python3-pip)向映像中添加两个额外的软件包、构建失败、并出现"max_LEB_cnt too small"错误。  我可以告诉您、这是由于 Yocto 尝试为 BBB 的 eMMC 创建映像、因为这是子任务失败。

我要创建的图像是内部测试图像、我并不特别关心它是否足够小、可以安装在 eMMC 上、它可以安装在 SD 卡上。  我还没有弄清楚如何解决这个问题。  有什么关于如何为 BBB 创建 Yocto 图像的想法、特别是为 SD 卡创建 Yocto 图像的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请在您的图像大小超过中的上游限制时覆盖 MKUBIFS_args /sources/meta-processor-sdk/conf/distro/include/branding-processor-sdk.inc.          例如、将 MKUBISFS_args_AM335x-EVM ="-F -m 2048 -e 126976 -c 9000"更改为 MKUBISFS_args_AM335x-EVM ="-F -m 2048 -e 126976 -c 15000"。

    此致、
    Kemal