This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:hwafft

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/662931/tms320c5505-hwafft

器件型号:TMS320C5505

尊敬的先生:

 我在 hwafft_br 函数前得到正确的输出,但没有 hwafft_8pt..我不明白它有什么错误。

我提供了一个数据数组  

int32 *数据={0、1、2、3、4、5、6、7};

我得到 DATA_br=0、4、2、6、1、5、3、7、正如预期的那样

但我没有得到它的 FFT ..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanchan、

    此问题是否在另一个主题上得到了解答?
    e2e.ti.com/.../2473134

    此致、
    标记