This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:内核4.4.1.91-ti-R133的源代码和配置

Guru**** 2953020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657716/linux-am3358-source-and-config-for-kernel-4-4-91-ti-r133

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好、TI 论坛、

我想用内罗特构建一个 Linux 发行套件来实现 Bealge Bone Black。 目前我已安装了内核4.4.91-ti-R133的最新映像。 是否有任何 git repo 可以获得133版中的内核?

是否有人知道官方映像的内核是使用 omap2plus_defconfig 或任何其他 defconfig 配置的?

谢谢

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您可以从 OE Build 系统配方中获取该信息。

    kernel_GIT_URI ="git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git
    分支="PROCESSOR-SDK-LINUX-04.02.00"
    SRCREV ="a75d8e93056181d512f6c818e8627bd4554aaf92"

    Processor SDK 的默认 defconfig 为: /board-support/linux- /arch/arm/configs/tisdk_am335x-evm_defconfig

    此致、
    Kemal