This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:TDA3XRVP:[DSP1] 861.142072 s:utils:MDMA 错误- DSP 中的无效内存访问!!

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657711/tda3xevm-tda3xrvp-dsp1-861-142072-s-utils-mdma-error---invalid-memory-access-in-dsp

器件型号:TDA3XEVM

您好!

有时我会遇到如下错误:

[DSP1 ]  861.142072 s: utils:MDMA 错误- DSP 中的无效内存访问!!!

即使系统继续运行、我也不会在运行良好的系统中遇到此类错误。

我将 VSDK 3.1与 RVP (滑板)一起使用、并且在组合的 Reearview / 3D-Surroundview 用例中遇到了此错误。 它偶尔发生。

是否有人知道原因以及如何避免此错误?

此致、

Guenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 VSDK 3.2。 VSDK 3.2版本中对此问题进行了一些修复。

    Rgds、
    Brijesh