This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA77P:如何即时降低 SGX 等功耗

Guru**** 2952680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666282/dra77p-how-to-save-power-like-reducing-sgx-on-the-fly

器件型号:DRA77P

大家好,  

请使用群集应用程序,因此我需要尽可能降低功耗。

在我的情况下,不经常使用 SGX,因此一个想法 是 节省可能的电源。

我怎么 做?  我是否应该 更改 SGX 时钟,在不使用时减少它?

是否不需要这样做,因为即使在高时钟时,如果 不使用 SGX,也不会消耗?  

在 Linux 中,因此我无法完全关闭,以避免 重新启动图形等  

有什么建议/想法?

谢谢你

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    我已将您的问题转交给 SGX 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    DRA7x 器件不支持 SGX 频率缩放。

    谢谢、
    Gowtham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gowtham,  

    好的,还有其他建议吗?   

    因此,唯一的解决方案是将其关闭?

    谢谢你  

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    仅 MPU 支持频率缩放。 不使用时关闭 SGX 是否满足您的需求。 如果没有、是否有任何副作用? 您在这种情况下的目标功率预算是多少?

    谢谢、
    Gowtham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gowtham,  

    在 设备  达到80度或更高时,我们的想法是关闭 GPU 以节省功 耗和热量。

     在 Linux 级别, 您有什么建议或示例?

    非常感谢

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在引导时将 GPU 设置为最小电压和频率?

    虽然我们在运行时不支持 GPU 上的 DVFS (动态频率和电压调节)、但您可以将其设置为 OPP_NOM、以便在满足用例要求的情况下最大限度地降低有功功率。