This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:用于计算各种 TDA3子系统使用功率的 Excel 表格

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA3MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665021/tda3ma-excel-sheet-for-calculating-the-power-of-various-tda3-subsystems-usage

器件型号:TDA3MA

您好!

我的客户在其设计中使用 TDA3MA。

在数据表中、它提到功耗取决于终端系统的特定使用条件。

我们希望获得一个 Excel 干簧表、用于计算功率、该表是各种 TDA3子系统使用情况的函数。

谢谢、

Elad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elad、

    我已将您的问题转交给电源专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    仍然是一个未决问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elad、

    由于该主题是离线讨论的、我将关闭该主题。
    如果您有后续问题、您仍可以在此处写入以重新打开它(如果由于超时而锁定了此主题、则创建新主题)。

    此致、
    Yordan