This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:TDA3x 的断电序列

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656502/tda3mv-power-down-sequence-of-tda3x

器件型号:TDA3MV

您好!

让我来谈谈 TDA3x 的断电序列。

 图5-2的数据表中对此进行了说明。 断电排序
TDA3x 是否必须遵守此序列?
如果突然关闭、TDA3x 将无法遵守此序列。
我们应该如何发展?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:
    是的、必须遵循断电顺序。
    您能给我们提供有关您的应用的更多信息吗? 它是否在车辆中? 如何实现电源?

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan

    是的、我的客户的应用是车辆(环视)。
    我的客户计划使用 TPS65917。
    它们担心 PMIC 的电压输入突然断电。
    如果此电压突然下降、TDA3x 将无法遵守此序列。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在汽车中、您可以使用一个来自汽车电池的电源+一个来自点火钥匙的电源信号。
    当驾驶员停止发动机(将钥匙关闭)时、您的器件(通过电源监控器 IC 或任何其他电路)将检测到发动机关闭、并从 PMIC 请求断电序列。
    这是基本的想法。 它可能会因您的项目而异。
    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan

    感谢您的回复、我回答了。

    此致
    高贵须