This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:有关超链接和 SRIO 的问题

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667367/tms320c6678-questions-on-hyperlink-and-srio

器件型号:TMS320C6678

大家好、

我正在设计一个具有2个通过 超链接连接的 C6678 DSP 的板。

SRIO 用于连接到其他器件。

我有以下问题

  • 超链接访问地址 大小高达256MB 、这是否意味着8个内核可以访问8个不同的段、每个段大小为256MB
  • 什么是擦除链接的错误处理、任何重试过程?
  • 什么是超链接通信的延迟?
  • SRIO 第1代与 SRIO 第2代( 使用 SRIO 第2代时、与 SRIO 第1代相比、有效带宽增加了多少?)   

请帮助

谢谢。

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]SRIO 第1代与 SRIO 第2代(使用 SRIO 第2代时、与 SRIO 第1代相比、有效带宽增加了多少?[/引用]
    SRIO 第2代支持每通道高达5Gbaud 的传输速率、SRIO 第1代支持每通道高达3.25Gbaud 的传输速率、因此如果您连接 RapidIO 第1代和 RapidIO 第2代接口、则每通道的传输速率约为1.57Gbaud。

    [报价]什么是超链接通信的延迟? [/报价]
    此主题提供有关超链接通信延迟的信息:
    e2e.ti.com/.../300286
    e2e.ti.com/.../253039

    [报价]什么是对擦除链接的错误处理、任何重试过程?
    请参阅超级链接用户指南 www.ti.com/.../sprugw8c.pdf 的第1.4节功能方框图
    它描述了以下内容:
    "出口侧的 PLS 模块使用 GFP 32/33编码对 MAC 发送数据进行编码、添加九位纠错码 ECC)、然后在将数据发送到 SerDes 之前对数据进行扰频。 在入口侧、PLS 会将串行位流与36位符号边界对齐、识别同步代码、解扰数据、与 ECC 边界对齐、执行 ECC 校正、使用 GFP 33/32解码数据、并将生成的数据呈现给 MAC 接收器"

    [引用]超链接访问地址大小高达256MB、这是否意味着8个内核可以访问8个不同的段、每个段大小为256MB
    超链接是点对点通信。 每个内核都可以在不同的时间使用此超链接访问地址大小。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈、 在第一个问题中 、我想知道 SRIO 第1代和第2代的有效带宽。 而不是 SRIO 第1代和第2代的比特率差异

    我发现有许多讲解员在讲解过程中谈到过  

    KeyStone II 器件的吞吐量性能指南

    http://www.ti.com/lit/an/sprabk5b/sprabk5b.pdf

    《TCI66x KeyStone 器件吞吐量性能指南》

    http://www.ti.com/lit/an/sprabh2a/sprabh2a.pdf

    《C66x KeyStone 器件吞吐量性能指南》

    e2echina.ti.com/.../Throughput-Performance-Guide-for-C66x-KeyStone-Devices-_2800_Rev.-A_2900_.pdf

    而 SRIO 吞吐量数据则有所不同,

    使用 C6678 1GHz,这是一种适合参考的解决方案。  

    在不同的播放负载大小下、SL2、DDR3中的 SRIO 数据读取延迟是多少?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    合适的参考是《C66x KeyStone 器件吞吐量性能指南》指南。

    根据另一个问题、我没有这样的细节。 我已让设计团队进行详细阐述。

    最棒的雷加尔
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、Garrett 在您打开的另一个主题上回答了与上一篇帖子中相同的问题:
    e2e.ti.com/.../2479458

    监控有关 SRIO 吞吐量的讨论。 我现在要关闭此主题。

    此致、
    Yordan