This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2xx Vision SDK 构建问题:CodeGen_path_A15不存在! 请帮帮我

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657405/tda2xx-vision-sdk-build-problem-codegen_path_a15-does-not-exist-please-help-me

您好:

 Build SDK 3.02在 Windows 中发现了一些混淆的构建问题。  

(1)我下载"processor_sdk_vision_03_02_00_00_setupwin.exe"、并以典型安装方式逐步安装。

(2)然后将"gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3-20150921-win32.exe"安装在" /ti_compones\cG_tools\windows\4.9 2015q3”位置

(3)执行以下设置:

\vision_sdk\build\Rules.make 并设置所需的配置 MAKECONFIG=tda2xx_EVM_BIOS_ALL
将 为 ipu1_1设置\vision_sdk\$(MAKEAPPNAME)\configs\tda2xx_EVM_BIOS_all\cfg.mk NDK_PROC_TO_USE

在 Windows 系统路径中设置 XDC 路径-"C:\processor_sdk_vision_03_02_00_00\ti_componels\os_tools\windows\cxdctools_3_32_01_22_core"

(4)打开 cmd 窗口、进入目录 processor_sdk_vision_03_xx_xx_xx\vision_sdk\build;

(5)按照"VisionSDK_UserGuide_BuildSystem.pdf "中的说明运行命令: make–s–j MAKEAPPNAME=APPS MAKECONFIG=tda2xx_EVM_BIOS_ALL

然后,cmd 窗口显示错误:

C:/processor_sdk_vision_03_02_00_00/vision_sdk/apps/configs/autoruls_footer_cfg.mk:69:*** CodeGen_path_A15不存在! (C:/processor_sdk_vision_03_02_00_00/ti_compons/cG_tools/windows/gcc-arm-no-eabi-4_9-2015q3)。  停下。

我尝试了 Git Bash、它发出了相同的错误消息;

谁能告诉我怎么做? 谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您已安装  /ti_componers\cG_tools\windows\4.9 2015q3

    您能否在 ti_compon部件/CG_tools/windows/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3中安装

    名称应与要找到的编译器相匹配。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在步骤(2)中,您似乎将 gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3工具链放在" /ti_componers\cG_tools\windows\4.9 2015q3"而不是" /ti_compons/cG_tools/windows/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3"、如 vision_sdk/docs/UserGuides/VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf 章节"2.1.2.1 A15 Compiler、Linker"所述。

    CodeGen_path_A15变量设置为指向文件"vision_sdk/build/tools_path.mk 中的第二条路径。

    一个选项是更改 tools_path.mk 中的 CodeGen_path_A15以指向您的目录、或者您也可以更改工具链放置以匹配 CodeGen_path_A15 (我想这应该足以重命名您的目录)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢;我重命名了安装软件 gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3-20150921-win32.exe 时自动生成的文件夹4.9 2015q3;然后我对其进行编译;一个小时后、可以了;