This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:LCDC 模块被禁用。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655174/omap-l138-lcdc-module-get-disabled

器件型号:OMAP-L138

大家好、

尝试访问 LCD_CTRL 寄存器时出现异常、并发现回读 MDSTAT16寄存器后、LCDC 模块实际上处于禁用状态。 读取的值为0x00000E02。

模块进入禁用状态的可能性有多大?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    有更新吗? 我们想知道它可能被禁用的可能性是什么。 数据表/TRM 中所需的所有步骤都已完全遵循。

    谢谢。

    - YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,YY
    LCD 模块的启用/禁用状态主要由 PSC 模块通过软件控制。 LCD 模块的默认上电复位状态为“swrstDisable”(mdstat.State = 0x0),如果您看到值为0xE02,则表示该模块在软件中的某个位置已被编程为禁用状态(mdstat.State = 0x2)
    您是否已确认此状态不是由软件已知或未知引起的?

    您是否有关于故障的任何其他信息?
    1) 1)它是在一个板上发生还是在多个板上发生?
    2) 2)您是否怀疑硬件或软件问题?
    3) 3)您如何确认禁用 LCD 模块的不是某些用户软件
    4) 4)您说我们有一个例外、什么例外?
    5) 5)在"故障"状态下是否有其他输入? 其它设备是否正常工作,以及其它所有预期启用时钟的外设是否已启用?

    此致
    Mukul