This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GPIO 配置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656071/linux-am5728-gpio-configuration

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我的问题是如何设置 GPIO 的引导状态、我尝试更改 GPIO 状态在 u-boot 路径中修改 muxdata.h 文件、但它不起作用、我将 M14中的 VOUT1_D6修改为 GPIO8_6并上拉至输出、但当我引导电路板时、GPIO8_6的状态仍然为低电平、另一个 muxdata.h 文件的配置实际上类似于 VIN3a 或 UART 的 pinmux。

能否让我深入了解一下如何在电路板启动时设置 GPIO 状态?我应该修改哪个文件?以下是我的 muxdata.h 文件。

e2e.ti.com/.../7510.mux_5F00_data.h

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boycchi、

    您还应在 Linux 设备树中配置 GPIO。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,
    感谢您的回复、您能告诉我如何在器件树中进行配置?要配置哪个文件?例如、我想配置 GPIO8_6供我自己使用、我找不到添加它的位置。
    BR
    Boycchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关如何在 Linux 内核器件树中添加 GPIO 配置的说明、请访问:
    www.kernel.org/.../gpio.txt
    您应该在 am57xx-evm-common.dtsi 文件中添加配置。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已经查看了 GPIO.txt、我应该使用哪个节点?这是一个新的定制器件、我应该在 DTS 文件中添加一个新节点吗?
    使用 GPIO 的节点示例:

    节点{
    ENABLE-GPIO =<&QE_PIO_e 18 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
    };