This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXLCDK6748:闪存 Micron MT29F4G16ABADAH4:D 寿命终止

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663547/tmdxlcdk6748-flash-memory-micron-mt29f4g16abadah4-d-end-of-life

器件型号:TMDXLCDK6748

您好、TI 专家:

闪存 Micron MT29F4G16ABADAH4:D 在 TMDXLCDK6748的参考设计中、即将不可用(EOL)、您能否提供建议、因为 我的设计与 LCDK6748评估板上的 C6748相同、因此哪种芯片可以作为替代产品、完全兼容(功能、尺寸和完全匹配)。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    通常、与 EMIFA 接口兼容的任何 NAND 芯片(请参阅器件数据表中的第6.10节"外部存储器接口 A (EMIFA)"和 TRM 中的第18章"外部存储器接口 A (EMIFA)")。

    至于占用空间、我不知道哪些 NAND 器件与 Micron MT29F4G16ABADAH4:D 引脚对引脚兼容  也许您应该就这个问题联系 Micron。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan!

    请联系您 的 TMDXLCDK6748 评估板的 TI 设计人员以获取 MT29F4G16ABADAH4:D 的替代器件吗?  这是您的 TI 设计、我想设计人员会有建议。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    通常、与 ONFI 1.0兼容且需要小于4位 ECC 的任何 NAND 都与 C6748器件兼容。 请参阅以下列表以查看与此或类似器件一起使用的其他 NAND 器件:

    processors.wiki.ti.com/.../Determining_compatibility_between_ROM_Bootloader_(RBL)_and_Raw_NAND_devices
    processors.wiki.ti.com/.../List_of_NANDs_devices_supported_by_TI_RBLs

    希望这对您有所帮助。 我n`t、电路板制造商确实有现有 NAND 的库存、并且计划在未来几年对其进行更新。 我将联系 PTI、看看他们是否有另一个 NAND 建议、即替换中的中断。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul:
    非常感谢! 请帮助尝试查找 MT29F4G16ABADAH4:D 的直接替代产品
    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t 已与 Micron 进行内部检查、但他们确实有一个要求低于4位 ECC 的建议。 我们需要查看其他供应商。 n`t,他们表示 NAND 将在2021年之前终止使用,所以您可以再次与他们确认。

    您的另一个选择是根据我们发布的已知 NAND 器件列表与其他闪存供应商联系。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 Micron 于2018年发出通知、告知其已停产 MT29F4G16ABADAH4:D。
    此致、
    Mike