This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL137:创建您自己的定制板的建议和参考

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657239/processor-sdk-omapl137-suggestions-and-reference-for-creating-your-own-custom-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL137

大家好、

我知道这是一个奇怪的问题、如果答案太多、我会理解。

我的团队将很快开始为定制电路板设计原理图和布局、定制电路板将运行我在 Spectrum Digital OMAPL-137上运行和测试的代码。 是否有任何参考资料或文档可以帮助我开始了解软件需要什么? 自定义目标的配置如何? 对于简单的无外设支持(很可能会切换 LED)、我还需要考虑哪些其他因素? 到目前为止、我的努力已被示例和 TI 驱动程序所引以为傲、但很高兴知道在软件方面、我们需要考虑哪些部分才能启动和运行电路板?

Hoffiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hoffiz、

    在硬件方面、这是主要资源:
    processors.wiki.ti.com/.../_AM1x_Schematic_Review_Checklist

    在软件方面、我建议从 CCS (和 Processor SDK RTOS)中提供的 GEL 文件开始。 看看在那里执行的初始化。 一旦您能够使用 GEL 文件(即 pinmux、DDR、PSC 等)初始化您的电路板、 您可以将配置移植到 CSL 库并编译引导加载程序。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的定制板基于 Spectrum Digital OMAPL-137板,您还可以查看 EVMOMAPL137软件(和硬件)资源:

    support.spectrumdigital.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OMAPL-137不支持 TI-RTOS、因此我的几乎所有开发都是使用 SYS/BIOS 完成的。 我已经利用了 rCSL、138的驱动程序和示例来添加外设支持。 我认为这就不需要再看一下"Processor SDK RTOS "了。 我的假设是否正确?

    您能否进一步展开:"您可以将配置移植到 CSL 库并编译您的引导加载程序。" 我唯一能找到的参考资料是 :processors.wiki.ti.com/.../Chip_support_library

    希望我不会迷路、但我的大部分开发都是通过 JTAG 进行的。 我通过 UART 和 SPI 测试了一次引导加载、但只测试一次以确保我可以执行该操作。