This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:IDK LCD 电路板原理图

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657041/am5718-idk-lcd-board-schematic

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: TMDXIDK5718TMDXIDK57X-LCD

您好!

您能否告知有标题文档的位置?

我想在 LCD 选件板侧跟踪所有触摸屏信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!
    我不确定您所指的是什么。 没有特殊的 LCD 板连接到 AM5718 IDK。 IDK LCD 套件包含一个 LCD 显示屏和一些用于连接 AM5718 IDK 的支架。 无需原理图。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、
    感谢你的答复。
    顺便说一下、您是否意味着 TMDXIDK57X-LCD 不能与 TMDXIDK5718配合使用?


    >我不确定您所指的是什么。

    TMDXIDK57X-LCD
    www.ti.com/.../TMDXIDK57X-LCD
    我认为这是 TI 的一款活跃产品。

    >没有专用的 LCD 板连接到 AM5718 IDK。

    您的意思是 TMDXIDK57X-LCD 不能与 TMDXIDK5718配合使用吗?
    如果确实如此、我的客户需要更改 EVM。

    > IDK LCD 套件包含一个 LCD 显示屏和一些用于连接 AM5718 IDK 的支架。 无需原理图。
    这可能是合理的。
    无论如何,我想确保上面的补充问题。 请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    TMDXIDK57X-LCD 套件与 TMDXIDK5718 EVM 配合使用。

    正如 Bill 所说、此配置中没有电路板。  LCD 面板作为已组装的面板和电缆从制造商处出来。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、Bill、
    谢谢你。 非常清楚。