This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:具有16位总线宽度的1080p 捕捉

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5716, AM5728, AM5708, AM5726, AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656302/linux-am5718-1080p-capture-with-16-bit-bus-width

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5716AM5728AM5708AM5726AM5706

工具/软件:Linux

您好!

我们的客户正在考虑使用 AM57xx 系列(VIP)来获取
视频(RGB565 16位)、1080p 分辨率、时钟限制低于165MHz。

如果可以、请告诉我们吗?

E2E 提到了这一点
"RGB888 @1080p60捕获可在165MHz 时钟限制下进行
提供的24位总线用于与 VIP"

这是否意味着支持的输入分辨率会受到进一步的限制
如果是 RGB565 (16位)?、请告知我们是否有
采集 RGB565 (1080p)的解决方案。

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    预期的捕获帧速率是多少?像素时钟的运行时钟速率是多少? 如果您要捕获1080p30、然后使用16条信道的数据总线宽度、则可以使用~85MHz 的像素时钟速率来捕获1080p30。 如果您可以将像素时钟设置为165MHz、则8位宽的数据总线足以在1080p30下捕获 RGB565视频。

    请查看此常见问题解答-
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_VIP_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    非常感谢您提供的信息。

    输入数据将为 RGB565 @ 1080p60、
    我需要重新检查像素时钟、它可能是148MHz。

    我们需要您的建议来选择合适的处理器和 EVM。
    此应用需要处理的 RGB565 (1080p60)数据输出
    主机处理器的速度应尽可能快(实时)。

    系统:
    全向摄像机-->主机处理器--> AM57xx

    360度摄像机输出被馈送到主机处理器、
    主机处理器执行所有必要的增强、校正等操作
    该系统已经退出、我们需要添加一些高级流程、如人脸检测。
    那么、我们想到的是 AM5718。

    请告诉我们可以使用哪个 EVM 和 SDK 来测试 RGB565输入
    和视觉处理功能。

    此致
    Paddu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于16位1080p 采集、您需要将摄像头与16位 VIP 端口连接。 采用16位宽总线的1080p60采集需要124MHz 的频率才能捕获视频像素数据。 148MHz 像素时钟的工作频率取决于传入视频数据中存在多少水平和垂直消隐。

    您可以购买 AM5718或 AM5728 EVM 进行评估、具体取决于您需要执行的软件处理量。 AM5718/AM5708具有1个 ARM 和1个 DSP 用于软件处理、而 AM5728具有2个 ARM 和2个 DSP。 如果您不需要执行任何显示或硬件视频加速处理、还可以查看 AM5706/AM5716/AM5726器件。 所有这些都具有 VIP 捕获端口、可满足您的需求。

    您可以购买 AM5728 GP EVM 或 AM5728/AM5718 IDK EVM。 它们附带8位宽的总线摄像头传感器板。 AM5728 GP EVM 具有 24位连接器、可连接到摄像头模块、而 IDK EVM 具有8位连接器。

    SDK 可根据 您的操作系统需求从以下链接下载。 有一个通用 SDK 支持我上面提到的所有三个 EVM。