This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:VIN1和 VIN2的 IOSET 互换性

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706, AM5708, AM5726, AM5718, AM5728, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657439/am5708-ioset-interchangeability-for-vin1-and-vin2

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:AM5706AM5726AM5718AM5728AM5716

在 AM5706/AM5708数据表的第170页、文档编号 SPRS961B 于2017年9月修订、有一条令人困惑的注释、其中指出:

“列“VIN1和 VIN2”下列出的 IOSET 不能与列 VIN2或列 VIN1下列出的 IOSET 互换使用。”

此注释意味着什么?  AM5726/AM5728或 AM5716/AM5718数据表中没有关于 VIN IOSET 选择的类似说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我们认为这是由一个具有"VIN1和 VIN2" IOSET 的表留下的。  但是、由于该表已重新格式化、该注释现在已过时。  我们将继续研究这一点、并在下一版 DM 中明确说明这一点。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已确认