This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SDK 4.02下载问题

Guru**** 2952370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657461/linux-am5728-sdk-4-02-download-problem

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我尝试下载最新的工业4.02 SDK

无法使用"AM57xx Linux SDK Essentials"下的链接下载

处理您的请求时出错。

参考编号:#172.ede33f17.1516288781.a52d67

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    该问题将报告给 TI 网络专家。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在是否可以检查错误消息是否仍然出现?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在正在工作

    米歇尔