This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:SGX 驱动程序在24bpp 时失败

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655998/processor-sdk-am335x-sgx-drivers-fail-at-24bpp

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

我遇到的问题与此帖子中提到的问题相同:

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/491842/1776002

我们有一个运行 SGX 驱动程序5.01.01.02版的 BeagleBone Black、该驱动程序具有24 bpp LCD 显示屏。 这些模块的运行方式与  的状态相同:

Debian@ARM:~$ lsmod | grep omapl  

Omaplfb 12270 0  
pvrsrvkm 155997 1个 omaplfb  
tilcdc 26543 1 omaplfb

但在启动期间、我们看到了相同的错误、我认为这是因为 SGX 驱动程序不支持24bpp:

Omaplfb:OMAPLFBInitFBDev:器件0:未知的 FB 格式

 

 ,他提到尝试使用支持24bpp 的最新驱动程序。 在哪里可以找到这些驱动程序?

回答:"的确,我现在看到了。 您只有16 bpp 和32 bpp。 此驱动程序似乎不支持24bpp。 尝试切换到16bpp 或使用支持24bpp 的最新驱动程序。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Debian。 请在 www.beagleboard.org 上咨询社区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、感谢您的回复。 我认为我的问题与 Debian 无关。 我只是想知道有人是否知道 Kemal 所指的是什么司机。 我认为 TI 编写了 SGX 驱动程序、因此想知道它们是否支持24bpp。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 Kemal 来看看这个。 他将从这里继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    我指的是 tilcd DRM 驱动程序,它位于: /board-support/linux- /drivers/gpu/drm/tilcdc

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    感谢您的回答。 您能不能更具体一点、我可以在哪里找到该驱动程序? 我可以下载它吗? 我们目前使用的是 Debian 8.6文件系统、该系统可从以下位置下载:

    https://debian.beagleboard.org/images/bone-debian-8.6-lxqt-4gb-armhf-2016-11-06-4gb.img.xz

    包含 TI 针对 tilcdc 驱动程序的源代码。 最终、我们将尝试能够在具有24bpp LCD 显示屏的 BeagleBone Black 上使用 GPU、但迄今未成功。 我正在努力确定我们是否可能实现目标,如果是,如何使其发挥作用。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在最新 的 Processor SDK 中找到最新的 DRM tilcdc。 您可以打开它吗?