This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:TMS320C5517上的 McBSP 停止功能

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657285/tms320c5517-mcbsp-stop-function-on-tms320c5517

器件型号:TMS320C5517

您好!

我可以在 CSL 中找到 McBSP_start API、该 API 可从以下 URL 获取。
http://www.ti.com/tool/SPRC133
(C55XCSL-LOWPOWER)

但是、我找不到"McBSP_stop" API。
为什么不准备 API?
您不建议停止 McBSP 吗?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    我希望您知道,我们这个问题的关键人员目前不可用,但我们将尽快回复。

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    McBSP_close()将执行与 McBSP_stop()相同的操作。

    Ming