This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:RTOS/66AK2H14:适用于 K2H 的10GbE 示例代码

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656304/rtos-rtos-66ak2h14-10gbe-example-code-for-k2h

主题中讨论的其他器件:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

是否没有计划发布在 TI-RTOS 上运行的10 GbE 示例代码?
在以下 E2E 中似乎不存在该功能。


RTOS/66AK2H14:K2H 处理器无以太网示例代码。
e2e.ti.com/.../2293573


似乎不存在10 GbE 示例代码、即使对于除 TI-RTOS 之外的操作系统也是如此。
在以下 E2E 中、TX/RX 器件的代码似乎不是通过发布初始化器件代码来发布的。

10G 以太网示例
e2e.ti.com/.../1388783

此致、
霍玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 K2H 上的10GbE、我们为此提供了 Linux 驱动程序。 对于 RTOS、我们有 Serdes 诊断程序、但我们没有开发驱动程序示例的计划。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elic

    感谢你的答复

    顺便说一下、RT-Linux 是否支持10 Gb 以太网驱动程序?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、RT-Linux 还支持10 GbE 以太网。

    此致、Eric