Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
运行 hello world 在 tda3x 设备上使用 ccsv7 ,连接正常! 运行 faild ,这是控制台 printf ( 在 multicore_reset.gel 中) #define VISION_SDK_CONFIG 1 /*仅适用于 Vision SDK 用户*)
ARP32_EVE_1:GEL 输出:->>>配置 EVE 内存映射<<---
ARP32_EVE_1:GEL 输出:->>>EVE 内存映射完成! <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>TDA3xx 目标连接序列开始... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->发生器件复位<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ===================================
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 检测到 TDA3xx PG2.0器件 ====
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ===================================
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 检测到 TDA3xx PG2.0器件 ====
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 检测到 TDA3xx GP 器件 ===========
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 检测到 TDA3xx 12x12器件===========
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ===================================
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 检测到 TDA3xx GP 器件 ===========
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== 检测到 TDA3xx 12x12器件===========
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ===================================
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:发生了内核复位。
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->所有控制模块锁定寄存器都被解锁<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>>更改 RTI1反应类型以避免 RTI1在3分钟后复位器件... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>>正在启动 IPU A-MMU 配置... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>IPU A-MMU 配置完成。 <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-------------------------------------------------------
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>DDR 和 DPLL 配置基于封装选择引脚状态(Sysboot[7])<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-------------------------------------------------------
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>12x12检测到封装(SYSBOOT[7]=1)... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>>>OPPNOM 的 PRCM 时钟配置正在进行中... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->内核 DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->内核 DPLL OPP 已锁定,现在正在解锁....
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>>内核 DPLL OPP 0完成!
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>>>每个 DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>>每个 DPLL 已锁定、现在解锁
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>>>每个 DPLL OPP 0完成!
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>>DSP_GMAC DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>DSP_GMAC DPLL OPP 0完成!
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>EVE_VID_DSP DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>EVE_VID_DSP_DPLL OPP 0完成!
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>>>OPP 0的 PRCM 时钟配置完成! <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>>PRCM 配置、用于所有正在进行中的模块... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>>>PRCM 配置已完成! <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>POP LPDDR2初始化开始(TI 12x12 EVM)... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>>LPDDR2初始化正在进行... <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->配置 LPDDR2器件的模式寄存器...<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: 等待 LPDDR2自动初始化完成...
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: LPDDR2自动初始化过程完成
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>>400MHz 的 DDR DPLL 时钟配置正在进行中...
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>>400MHz 的 DDR DPLL 时钟配置已完成!
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:--> PHY DLL 被锁定...<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: PHY DLL 准备就绪.....
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>>启用自动刷新。 LPDDR2启动初始化完成...<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>>读回 LPDDR2 ZQ 初始化状态...<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: LPDDR2器件不支持 ZRQ 自检
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ================================================
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== LPDDR2器件信息 ===========
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ================================================
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== LPDDR2大小 = 64Mbit ===
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ==== LPDDR2 IO 宽度= 32位 ===
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ================================================
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: !!!!已超出 LPDDR2器件的低温限制!!!!
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: !!!器件可能无法正常工作!!!!
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>>>LPDDR2 400MHz 初始化完成! <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>TDA3xx 开始视觉平台的所有端口配置<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>TDA3xx 开始在 EVM 平台上使用 RGMII 的所有焊盘配置<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ->>>TDA3xx 开始 GMAC_SW MDIO 焊盘配置<<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ->>>TDA3xx End GMAC_SW MDIO 焊盘配置<<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: ->>>TDA3xx Begin GMAC_SW RGMII0焊盘配置<<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出: -->>TDA3xx End GMAC_SW RGMII0焊盘配置<<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:-->>TDA3xx 结束在 EVM 平台上使用 RGMII 的所有焊盘配置<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>TDA3xx 结束视觉平台的所有焊盘配置<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:--> TDA3xx 目标连接序列完成!!!!! <<<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:对于 TI EVM 上基于 STM 的跟踪、
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:运行 M4/CS_DAP_DebugSS 上的"Scripts"菜单中的"TDA3x EVM I2C 扩展器控制-> Enable_Trace_Pins()"函数
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cortex_M4_IPU1_C0:无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x1090001)器件锁定在硬件故障或 NMI 中。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.1)