This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3725:DM3725

Guru**** 2914450 points

Other Parts Discussed in Thread: DM3725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656580/dm3725-dm3725

器件型号:DM3725

大家好、

我们开发了 一款具有 DM3725芯片组和 TPS 65950以及用于本地连接的 USB 功能的终端产品。  

在 USB 认证过程中、发现 认证测试用例高速上行信号质量测试由于信号反转而失败、但测试中的所有相关数据参数均已通过(下面复制的数据)。   

 此外、插入认证测试报告供您参考。

有关高速上行信号质量的更多详细信息、请参阅随附文档的第13-15页。

e2e.ti.com/.../TUV-SUD_5F00_IsatPhone-2-w_5F00_Fail_5F00_Test-Report_5F00_20171215.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图详细信息:

    我们仔细检查了硬件原理图、并将 D-跟踪到 T11 (USB 负极)、并将 D+跟踪到 T10 (USB 正极)、从连接器跟踪到处理器。 因此、从硬件点 D-和 D+不会交叉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendrabu、

    USB 信号反转问题似乎与硬件无关、但我怀疑配置不正确。 请参阅 AM/DM37x 多媒体设备技术参考手册(芯片版本1.x)第22.2.2.4节串行接口-注意事项:
    可以使用以下位来改变每个 USB 端口的 TXEN 信号的极性:
    •控制。 CONTRAL_WKUP_CTRL[2] M_FSUSB3_TXEN_N_OUT_POLITY_CTRL
    •control.control_WKUP_CTRL[1]MM_FSUSB3_TXEN_N_OUT_POLICE_CTRL
    •控制。 CONTRAL_WKUP_CTRL[0] M_FSUSB3_TXEN_N_OUT_POLITY_CTRL

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,

    感谢您的快速响应。

    当我们将器件配置为主机模式但将器件配置为外设模式时、TXEN 信号设置似乎适用。
    您能否确认您的建议(在上面的注释中给出)对于外设模式下的 DUT 仍然有效。

    BR、
    Narendrabu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有关此问题的任何进一步更新。 等待您的回复。

    谢谢、

    BR、

    纳伦德拉布 S N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您使用定制板时、在采用相同配置的 DM37xx EVM 板上执行测试以比较结果会有所帮助。

    BR
    Tsvetolin Shulev