This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:自动登录和初始化脚本。

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656992/linux-evmk2h-auto-login-and-initialization-scripts

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

您好!

我需要通过 EVMk2H 板实现自动登录、并在启动时自动运行一些应用。 有什么想法我怎么做?

此致

Sheraz Javaid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要修改 systemd 服务。 请看一下这篇文章:
    wiki.archlinux.org/.../getty

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试更改:
    ExecStart=-/sbin/agetty -8 -L %i 115200美元期限
    更改为
    ExecStart=-/sbin/agetty -8 -L -a root %i 115200 $term
    在中
    /lib/systemd/system/serial-getty@服务

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordon、您好!
    我无法找到 systemd 目录、我认为这是因为我使用的是旧版本的 SDK、当我键入 uname -r 时、我会得到该文件

    root@k2hk EVM:~# uname -r
    3.10.72-rt77-gdfe5ac2

    我还有其他哪些选择? 我的引导日志如下所示。


    U-Boot 2013.01 (2015年9月30日- 00:58:09)

    I2C:就绪
    SPD 总和正常;在 SPD 中:94 9B;计算值为00000094 9B
    DDR3A 速度将配置为1333操作。
    检测到 SO-DIMM [VR7PU127298HBDMET ]
    DDR3速度1333
    DRAM:4 GiB (包括以下报告)

    将整个 DDR3内存重置为0...
    DRAM:2GiB
    NAND:512 MiB
    净额:K2HK_EMAC
    警告:K2HK_EMAC 使用来自网络设备的 MAC 地址
    K2HK_EMAC1、K2HK_EMAC2、K2HK_EMAC3
    按任意键停止自动引导:0
    在"nand0"上创建1个 MTD 分区:
    0x000000180000-0x000020000000:“MTD=2”
    ubi:将 mtd1连接到 ubi0
    ubi:物理内存块大小:131072字节(128 KiB)
    ubi:逻辑区块大小:126976字节
    ubi:最小的闪存 I/O 单元:2048
    ubi:VID 标头偏移: 2048 (对齐2048)
    ubi:数据偏移: 4096
    ubi:在 PEB 3816上检测到可固定的位翻转
    ubi:将 mtd1连接到 ubi0
    ubi:MTD 器件名称: "MTD=2"
    ubi:MTD 器件尺寸: 510 MIB
    ubi:良好的 PEB 数量: 4080
    ubi:不良 PEB 数: 4.
    ubi:最大 允许的卷: 128
    ubi:磨损矫正阈值:4096
    ubi:内部卷数:1.
    ubi:用户卷数: 5.
    ubi:可用的 PEB: 0
    ubi:保留 PEB 总数:4080
    ubi:为不良 PEB 处理保留的 PEB 数:40
    ubi:最大/平均擦除计数器:2/0
    UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"boot"
    UBIFS:只读挂载
    UBIFS:文件系统大小:9269248字节(9052 KiB、8 MIB、73 LEB)
    UBIFS:日记账大小: 1650688字节(1612 KiB、1 MIB、13 LEB)
    UBIFS:媒体格式: W4/r0 (最新版本为 W4/r0)
    UBIFS:默认压缩机:Lzo
    UBIFS:为根保留:0字节(0 KiB)
    正在将文件'scecedb.key.bin'加载到地址0x0c000000、大小为28 (0x0000001c)...
    完成
    正在将文件'uImage-k2hk EVM-DTB'加载到地址0x87000000、大小为55893 (0x0000da55)...
    完成
    正在将文件'skern-k2hk) evm.bin'加载到地址0x0c5f0000 (大小为45056 (0x0000b000)...
    完成
    正在将文件'uImage-keystone-evm.bin'加载到地址0x88000000、大小为3787376 (0x0039ca70)...
    完成
    ##已安装显示器,freq [200000000],状态0
    ##从传统映像启动内核,88000000……
    映像名称:linux-3.10.72-rt77-gdfe5ac2
    创建日期: 2015年9月30日10:47:53 UTC
    映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
    数据大小:3787312字节= 3.6 MIB
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    正在验证校验和... 好的
    ###展开的设备树 blob、地址为87000000
    使用0x87000000处的 FDT blob 进行引导
    正在加载内核映像... 好的
    好的
    在87000000处使用设备树、结束87010a54

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本3.10.72-rt77-gdfe5ac2 (gtbldadm@ubuntu-12)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(Crossstep-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#1 EDT SMP 优先于2015年9月30日星期三下午6:41
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f4]修订版4 (ARMv7)、CR=30c7387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器:KeyStone2、型号:德州仪器 Keystone 2 SoC
    [0.000000]切换到0x8000000处的高地址空间
    [0.000000] CMA:CMA:1f000000保留16 MIB
    [0.000000]内存策略:ECC 禁用、数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] PERCPU:嵌入式8页/CPU @c279a000 s8384 r8192 d16192 u32768
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:654336
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 rootwait=1 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=2、2048
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:512MB 2048MB =总共2560MB
    [0.000000]内存:2575900k/25900k 可用、45540k 保留、2097152K HIGHMEM
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x000000 (488MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc068dc20 (6680 KB)
    [0.000000] init:0xc068e000 - 0xc06cA0c0 (241KB)
    [0.000000] .data:0xc06cc000 - 0xc0724a98 (355KB)
    [0.000000] .bss:0xc0724a98 - 0xc075929c (211 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IPC IRQ:irqchip 寄存器、范围512-539
    [0.000000]主 PLL 时钟(1200000000 Hz)、父级(122880000 Hz)、postdiv = 2、mult = 624、prediv = 31
    [0.000000]通用 PLL 时钟(1200000000 Hz)、父级(125000000 Hz)、postdiv = 1、mult = 47、prediv = 4
    [0.000000]通用 PLL 时钟(983040000 Hz)、父级(122880000 Hz)、postdiv = 2、mult = 15、prediv = 0
    [0.000000]通用 PLL 时钟(3333333Hz)、父级(100000000 Hz)、postdiv = 6、mult = 19、prediv = 0
    [0.000000]通用 PLL 时钟(3333333Hz)、父级(100000000 Hz)、postdiv = 6、mult = 19、prediv = 0
    [0.000000]构建的本地计时器以200.00MHz (PHY)运行。
    [0.000000]切换到基于计时器的延迟环路
    [0.000000] sched_clock:ARM ARCH 计时器在200000kHz 时大于56位、分辨率为640/128ns
    [0.000000] KeyStone 计时器时钟@200000000 MHz
    [0.000000] sched_clock:32位、100Hz 时、分辨率10000000ns、每4294967286ms 换行一次
    [0.000000]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [22.568888]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=2000000)
    [22.568890] pid_max:默认值:4096最小值:301
    [22.569016]安装高速缓存散列表条目:512
    [22.578752] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [22.578913] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [22.578929] psci:从器件树探测函数 ID
    [22.578942]为0xc04aa458 - 0xc04aa4b0设置静态标识映射
    [22.703640] CPU1:已启动辅助处理器
    [22.703668] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
    [22.743682] CPU2:已启动辅助处理器
    [22.743709] CPU2:线程-1、CPU 2、插座0、mpidr 800002
    [22.783704] CPU3:已启动辅助处理器
    [22.783735] CPU3:线程-1、CPU 3、插座0、mpidr 800003.
    [22.783831]带来了4个 CPU
    [22.783850] SMP:总共激活4个处理器(1600.00 BogoMips)。
    [22.783855] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [22.784327] devtmpfs:已初始化
    [22.797982] NET:注册协议系列16.
    [22.799256] DMA:为原子相干分配预分配的256 KiB 池
    [22.813372]没有 ATAG?
    [22.813388] HW 断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [22.813395]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [22.824465] bio:创建层块 为0
    [22.824920] KeyStone-PCIe:KeyStone-PCIe_RC_init -启动
    [22.824944]域0的 keystone2_PCIe_SerDes_setup
    [22.827067] keystone2_PCIe_SerDes_setup 完成域0、en_link_train = 1
    [22.827097] KeyStone-PCIe:MEM 0x0000000050000000。0x000000005ffffff -> 0x0000000050000000
    [22.827106] KeyStone-PCIe:IO 0x000023250000.0x000023253fff -> 0x000000000000000000000000
    [22.827140] KeyStone-PCIe:PCIe -传统 IRQ 的数量= 4
    [22.827187] KeyStone-PCIe:PCIe - MSI 主机 IRQ 数= 8、msi_IRQ = 32
    [22.928882] KeyStone-PCIe:正在进行 PCI 设置...完成
    [22.928888] KeyStone-PCIe:正在启动 PCI 扫描,nr 0...
    [22.929023] PCI 主机桥至总线0000:00
    [22.929034] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x50000000-0x5fffffff]
    [22.929041] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0x3fff]
    [22.929048] PCI_BUS 0000:00:找不到根总线的总线资源、将使用[bus 00-ff]
    [22.929079] PCI:总线0:启用快速背对背传输
    [22.929095] KeyStone-PCIe:正在结束 PCI 扫描...
    [22.929103] KeyStone-PCIe:KeySton_PCIe_RC_init -结束
    [22.929396] vgaarb:已加载
    [22.929743] SCSI 子系统已初始化
    [22.930400] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [22.930488] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [22.930597] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [22.931960] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [22.931966] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [22.932034]已注册 PTP 时钟支持
    [22.932193] keystone-hwqueue hwqueue.36:qmgr start queue 0、queue 数量8192
    [22.932275] keystone-hwqueue hwque.36:添加了 qmgr 开始队列0、队列数量8192、reg_peek e0840000、reg_status e0806000、reg_config e0808000、reg_region e080a000、 REG_PUSH e0880000、REG_POP e08c0000
    [22.932284] keystone-hwqueue hwqueue.36:qmgr start queue 8192、queue 数量8192
    [22.93236] keystone-hwqueue hwque.36:添加了 qmgr start queue 8192、queue 8192的数量、reg_peek e0900000、reg_status e080c400、reg_config e080e000、reg_region e081a000、 REG_PUSH e0940000、REG_POP e0980000
    [22.933140] keystone-hwqueue hwqueue.36:QoS:Sched port @8096、drop sched @8000
    [22.934266] keystone-hwqueue hwqueue.36:QoS:Sched port @6496、drop sched @6400
    [22.935332] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了 pool pool-Rio:128个大小为256的描述符
    [22.935342] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了 pool pool-xge:1024个大小为128的描述符
    [22.93535351] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了 pool pool-crypto: 1024个大小为128的描述符
    [22.9353535359] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了池 pool-net:11264个大小为128的描述符
    [22.935367] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了大小为256的 pool pool-uDMA:1920描述符
    [22.938375] keystone-hwqueue hwqueue.36:已注册队列0-16383
    [22.938685] keystone-hwqueue hwqueue.36:QoS 版本0x200010b、魔术有效
    [22.939183] keystone-hwqueue hwqueue.36:QoS 版本0x200010b、魔术有效
    [22.946912] keystone-pktdma 2a08000.pktdma:寄存的32个逻辑通道、流32、TX 通道:32、Rx 通道:32、环回
    [22.950923] keystone-pktdma 2004000.pktdma:注册的33个逻辑通道、流32、TX 通道数:9、Rx 通道数:24
    [22.951501] Keystone-pktdma 2fa1000.pktdma:寄存式4个逻辑通道、流32、TX 通道数:16、Rx 通道数:16
    [22.951642]切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [22.961674] NET:注册协议系列2.
    [22.962223] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节)
    [22.962296] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:4、114688字节)
    [22.96239] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [22.962443] TCP:Reno 注册
    [22.962452] UDP 哈希表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [22.962475] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [22.962686] NET:注册协议系列1.
    [22.962876] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [22.962882] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [22.962887] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [22.962892] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [22.963316]硬件性能事件:通过 ARMv7 Cortex-A15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [23.022565]跳出池大小:64页
    [23.030977] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de。
    [23.031048] NTFS 驱动程序2.1.30 [Flags:R/O]。
    [23.031316] jffs2:版本2.2。 (NAND)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [23.031661] msgmni 已设置为967
    [23.032620] NET:注册协议系列38.
    [23.032829]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要252)
    [23.032837]已注册 IO 调度程序 NOP
    [23.032842]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [23.033097]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [23.034738] keystone-uDMA udma0.37:寄存器 uDMA 设备 udma0
    [23.096094]串行:8250/16550驱动程序,4个端口,禁用 IRQ 共享
    [23.097756]在 MMIO 0x2530c00 (IRQ = 309)上的2530c00.serial: ttyS0是16550A
    [23.947351]控制台[ttyS0]已启用
    [23.951560] 2531000.serial:在 MMIO 0x2531000 (IRQ = 312)处的 ttyS1为16550A
    [23.962344]循环:模块已加载
    [23.965632] at24 0-0050:131072字节24c1024 EEPROM、可写、1字节/写入
    [23.974234]通用平台 RAM MTD、(c) 2004 Simtec Electronics
    [23.981284] ONFI 参数页0有效
    [23.984783]检测到 ONFI 闪存
    [23.987935] NAND 器件:制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xac (Micron MT29F4G08ABBDAHC)、512MiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [23.999609]第262080页的0x01版中发现错误的块表
    [24.005855]在第262016页、版本0x01中找到错误的块表
    [24.011995] MTD 器件30000000.nand 上的3个部件分区
    [24.018107]在"30000000.nand"上创建3个 MTD 分区:
    [24.023524] 0x000000000000 0x000000100000:“u-boot”
    [24.029290] 0x000000100000-0x000000180000:"params"
    [24.035006] 0x000000180000-0x000020000000:"ubifs"
    [24.040771] DaVinci_nand 300000.nand:控制器修订版2.5
    [24.047018] SPI_DaVinci 21000400.SPI:主设备已出队列、已弃用
    [24.054370] m25p80 spi32766.0:找到 n25q128a11、预期 n25q128
    [24.060486] m25p80 spi32766.0:n25q128a11 (16384KB)
    [24.065824]在 MTD 器件 spi32766.0上找到2个部件分区
    [24.071675]在"spi32766.0"上创建2个 MTD 分区:
    [24.076830] 0x000000000000-0x000000080000:"u-boot-spl"
    [24.082874] 0x000000080000-0x000001000000:"测试"
    [24.088735] SPI_DaVinci 21000400.SPI:控制器位于0xe087a400
    [24.094909] SPI_DaVinci 21000600.SPI:主器件未排队、已弃用
    [24.101985] SPI_DaVinci 21000600.SPI:控制器位于0xe087c600
    [24.108169] SPI_DaVinci 21000800.SPI:主设备已出队列、已弃用
    [24.115246] SPI_DaVinci 21000800.SPI:控制器位于0xe087e800
    [24.122310] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
    [24.127376] Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky
    [24.134160] keystone-netcp 2090000.netcp:解串器数1.
    [24.140026] Keystone-netcp 2090000.netcp:在 DT 中缺少 CPT_clock_mult 属性。
    [24.147886] Keystone-netcp 2090000.netcp:在 DT 中缺少 CPT_clock_shift 属性。
    [24.155832] keystone-netcp 2090000.netcp:在 DT 中缺少 CPT_clock_div 属性。
    [24.164575] keystone-netcp 2090000.netcp: cpsw SerDes 0配置完成通道(掩码) 0x3
    [24.173208] keystone-netcp 2090000.netcp:创建了接口"eth0"
    [24.179413] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx0
    [24.186158] keystone-netcp 2090000.netcp:创建了接口"eth1"
    [24.192365] Keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx1.
    [24.199105] keystone-netcp 2090000.netcp:创建了接口"eth2"
    [24.205312] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx2.
    [24.212086] keystone-netcp 2090000.netcp:创建了接口"eth3"
    [24.218292] keystone-netcp 2090000.netcp: dma_chan_name nettx3.
    [24.224280] keystone-netcp 2090000.netcp: pdsp 0固件:keyston/pa_pdsp0_classfy1.fw
    [24.232488] keystone-netcp 2090000.netcp: pdsp 1固件:keyston/pa_pdsp1_classfy1.fw
    [24.240696] keystone-netcp 2090000.netcp: pdsp 2固件:keyston/pa_pdsp2_classfy1.fw
    [24.248905] Keystone-netcp 2090000.netcp: pdsp 3固件:keyston/pa_pdsp3_classfy2.fw
    [24.257113] keystone-netcp 2090000.netcp: pdsp 4固件:keyston/pa_pdsp45_pam.fw
    [24.264886] keystone-netcp 2090000.netcp: pdsp 5固件:keyston/pa_pdsp45_pam.fw
    [24.272836] keystone-netcp 2090000.netcp:无法在器件树中找到接口2节点
    [24.280957] keystone-netcp 2090000.netcp:模块 keystone-QoS 的连接被-19拒绝
    [24.289167] keystone-netcp 2090000.netcp:无法在器件树中找到接口3节点
    [24.297288] KeyStone-netcp 2090000.netcp:模块 KeyStone-QoS 的连接被-19拒绝
    [24.305511] keystone-netcp 2090000.netcp:按-19拒绝了模块 keystone-sa 的连接
    [24.313634] keystone-netcp 2090000.netcp:模块 keystone-sa 的连接被-19拒绝
    [24.322872] dwc3 2690000.dwc3:未配置 USB2 phy
    [24.327947] platform 2690000.dwc3:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
    [24.334982] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [24.341480] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [24.347300] i2c /dev/entries 驱动程序
    [24.351505]看门狗22f0080.WDT:检测信号60秒
    [24.367987] keystone-crypto 20c0000.crypto:加密加速器已启用
    [24.374876] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [24.380465] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [24.384717] remoteproc0:2620040.dsp0可用
    [24.389609] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [24.398600] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [24.409015] remoteproc0:找不到固件
    [24.413343] rproc-user 2620040.dsp0:注册的 MiSC 器件 dsp0
    [24.419649] remoteproc1:可提供2620044.dsp1
    [24.424542] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [24.433532] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [24.443944] remoteproc1:找不到固件
    [24.448279] rproc-user 2620044.dsp1:注册的 MiSC 器件 dsp1
    [24.454581] remoteproc2:可提供2620048.dsp2
    [24.459472] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [24.468462] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [24.478874] remoteproc2:找不到固件
    [24.483200] rproc-user 2620048.dsp2:注册的 MiSC 器件 dsp2
    [24.489508] remoteproc3:262004c.dsp3现已推出
    [24.494401] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [24.503392] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [24.513804] remoteproc3:未找到固件
    [24.518129] rproc-user 262004c.dsp3:注册的 MiSC 器件 dsp3
    [24.524435] remoteproc4:可提供2620050.dsp4
    [24.529327] remoteproc4:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [24.538318] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [24.548735] remoteproc4:找不到固件
    [24.553067] rproc-user 2620050.dsp4:注册的 MiSC 器件 dsp4
    [24.559368] remoteproc5:2620054.dsp5现已推出
    [24.564261] remoteproc5:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [24.573253] remoteproc5:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [24.583664] remoteproc5:找不到固件
    [24.587993] rproc-user 2620054.dsp5:注册的 MiSC 器件 dsp5
    [24.594326] remoteproc6:2620058.dsp6现已推出
    [24.599218] remoteproc6:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [24.608210] remoteproc6:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [24.618622] remoteproc6:未找到固件
    [24.622957] rproc-user 2620058.dsp6:注册的 MiSC 器件 dsp6
    [24.629261] remoteproc7:262005c.dsp7现已推出
    [24.634155] remoteproc7:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [24.643146] remoteproc 7:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [24.653558] remoteproc7:找不到固件
    [24.657884] rproc-user 262005c.dsp7:注册的 MiSC 器件 dsp7
    [24.663930] rproc-user dspmem.38:KICK GPIO
    [24.668265] rproc-user dspmem.38:注册的 Mic 设备 dspmem
    [24.674412] ipip:IPv4 over IPv4隧道驱动程序
    [24.679584] GRE:GRE over IPv4多路信号分离器驱动程序
    [24.684478] IP_GRE:GRE over IPv4隧道驱动程序
    [24.690148] TCP:立方注册
    [24.693471]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [24.698360] NET:注册协议系列10.
    [24.703532] NET:注册协议系列17.
    [24.708001] NET:注册协议系列15.
    [24.712459] NET:注册协议系列41.
    [24.717044] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [24.724747]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [24.931887] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [24.937401] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [24.945773] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 425、IO 内存0x02690000
    [24.951872] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [24.958683] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [24.965930] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [24.970822] USB USB1:制造商:Linux 3.10.72-rt77-gdfe5ac2 xhci-hcd
    [24.977546] USB USB1:序列号:xhci-hcd.0.auto
    [24.982899]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [24.986665]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [24.990789] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [24.996300] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:已注册新 USB 总线、分配的总线编号2.
    [25.004057] USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003
    [25.010867] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [25.018114] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [25.023008] USB USB2:制造商:Linux 3.10.72-rt77-gdfe5ac2 xhci-hcd
    [25.029731] USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
    [25.035042]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [25.038807]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [25.043174] UBI:将 mtd2连接到 ubi0
    [25.871851] USB 2-1:使用 xhci-hcd 的新型超高速 USB 器件编号2
    [25.892016] USB 2-1:父集线器缺少 LPM 退出延迟信息。 电源管理将受到影响。
    [25.901598] USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0781、idProduct=5591
    [25.908332] USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [25.915494] USB 2-1:产品:Ultra USB 3.0
    [25.919689] USB 2-1:制造商:SanDisk
    [25.923813] USB 2-1:序列号:4C531001490419119202
    [25.930301] USB 存储2-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [25.936698] scsi0:USB-storage 2-1:1.0
    [26.660468] UBI:扫描已完成
    [26.671218] UBI 警告:print_rsvd_warning:无法为不良的 PEB 处理保留足够的 PEB,保留40,需要76
    [26.683933] UBI:将 mtd2 (名称"ubifs"、大小510 mib)附加到 ub0
    [26.690221] UBI:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [26.697032] UBI:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小2048
    [26.703756] UBI:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [26.710652] UBI:良好 PEB:4080、不良 PEB:4、损坏 PEB:0
    [26.716678] UBI:用户卷:5,内部卷:1,最大 卷数:128
    [26.723838] UBI:最大/平均擦除计数器:2/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:406925177
    [26.732828] UBI:可用 PEB:0、总保留 PEB:4080、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
    [26.742088] UBI:后台线程"ubI_bgt0d"已启动、PID 1373
    [26.748819] UBIFS:解析同步
    [26.752302] UBIFS:后台线程"ubifs_bgt0_2"已启动、PID 1377
    [26.776769] UBIFS:需要恢复
    [26.853314] UBIFS:恢复完成
    [26.857060] UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷2、名称"rootfs"
    [26.863088] UBIFS:LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [26.872254] UBIFS:FS 大小:468795392字节(447 MIB、3692 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
    [26.882204] UBIFS:为根保留:0字节(0 KiB)
    [26.887273] UBIFS:媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID C2A09440-5091-4FB5-B26B-2B5F69B72D77、小型 LPT 模型
    [26.898297] VFS:在设备0:12上安装根(ubifs 文件系统)。
    [26.905372] devtmpfs:已安装
    [26.908477]释放未使用的内核内存:240k (c068e000 - c06ca000)
    [26.932994] SCSI 0:0:0:0:0:直接访问 SanDisk Ultra USB 3.0 1.00 PQ:0 ANSI:6.
    [26.942704] SD 0:0:0:0:[SDA] 60062500 512字节逻辑块:(30.7 GB/28.6 GiB)
    [26.950383] SD 0:0:0:0:已连接 SCSI 通用 sg0类型0
    [26.951178] SD 0:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
    [26.951758] SD 0:0:0:0:[SDA]写入高速缓存:禁用、读取高速缓存:启用、不支持 DPO 或 FUA
    [26.964050] SDA:SDA1
    [26.96397] SD 0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
    init:版本2.88正在引导
    [27.290836] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    正在启动 udev
    [27.582327] udevd[1418]:开始版本182
    [27.898945] temperature _kmodule:未知符号 hwmon_device_register (错误0)
    [27.906162] temperature _kmodule:未知符号 hwmon_device_unregister (错误0)
    [27.964358] CMEMK 模块:构建于2015年9月30日05:09:19
    [27.969867]参考 Linux 版本3.10.72
    [27.976548]未指定物理内存
    [27.980516] cmemk 已初始化
    [28.087743] TEMP_TEMULE:未知符号 hwmon_device_register (错误0)
    [28.094957] temperature _kmodule:未知符号 hwmon_device_unregister (错误0)
    [28.134026] uio_module_drv mpax.4:注册的 MiSC 设备 mpax
    [28.159667] uio_module_drv edma3.5:注册的 MiSC 器件 EDMA3
    [28.173955] uio_module_drv secmgr.6:注册的 MiSC 设备 secmgr
    [28.184808] uio_module_drv qms.7:已注册 MiSC 器件 qms
    启动 Bootlog 守护程序:[28.285263] uio_module_drv hyperlink0.41:注册的 MiSC 设备 hyperlink0
    bootlogd。
    [28.300985] uio_module_drv hyperlink1.42:注册的 MiSC 器件 hyperlink1.
    [28.321420] uio_module_drv SRIO.43:已注册 MiSC 器件 SRIO
    net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1.
    net.ipv1.conf.all.rp_filter = 1.
    2015年9月30日13:33:00 UTC
    初始化:输入运行级别:5.
    正在配置网络接口... [28.946948] keystone-netcp 2090000.netcp:正在初始化 cpsw 版本1.3 (1) SGMII 标识值0x4ed1
    [28.957082] keystone-netcp 2090000.netcp:创建了一个 cpsw ale 引擎
    [29.123032] pps pps0:新 PPS 源 ptp0
    [29.127075] CPT rftclk 速率(600000000 Hz)、mult (5120)、shift (10)、div (3)
    [29.168676] KeyStone-netcp 2090000.netcp:、使用数据包加速器固件版本0x03000105
    [29.177327] keystone-netcp 2090000.netcp: pa_clk_rate (163840000 Hz)、mult (25000)、shift (12)
    [29.452171] net eth0:netcp device eth0 opened
    udhcpc (v1.22.1)已启动
    正在发送发现...
    正在发送192.168.0.100...的选择
    已获得192.168.0.100的租赁,租赁时间为30
    /etc/udhcpc.d/50default:添加 DNS 192.168.0.1
    完成。
    正在启动系统信息总线:dbus。
    删除现有 CMEMK 模块[30.927396] cmemk 未注册
    插入 CMEMK 模块[30.934286] CMEMK 模块:构建于2015年9月30日05:09:19
    [30.939791]参考 Linux 版本3.10.72
    [30.944276]分配的堆缓冲区0xc100000、大小为0x480000
    [30.949966]分配的堆缓冲区0x822000000、大小为0x7000000
    [30.955918] cmemk 已初始化

    启动 Dropbear SSH 服务器:Dropbear。
    为设备:k2hk 建立 cpi 库链接
    为设备建立了 hyplnk 库链接:k2hk
    已为设备 k2hk 建立 PA 库链接
    为设备:k2hk 建立了 qmss 库链接
    正在启动 mpmsrv 守护程序。
    启动 rmsrv 演示启动/usr/bin/rmServer.out
    守护程序返回0作为返回值。

    平台:k2hk EVM
    正在启动 sm 守护程序。
    启动 telnet 守护程序。
    启动 tipclad 守护程序
    此器件不支持 GateMP

    已打开日志文件:lad.txt

    numProcessors = 9 id = 0 baseId = 0

    衍生守护程序:/usr/bin/lad_tci6638


    udev 触发器,用于注册在 udev 出现之前打开的设备
    [32.499545] temperature _kmodule:未知符号 hwmon_device_register (错误0)
    [32.506846] temperature 模块:未知符号 hwmon_device_unregister (错误0)
    正在启动 rpcbind 守护程序...完成。
    正在创建 NFS 状态目录:完成
    起始状态:完成
    启用超链接 Tx[ 33.067619] uio_module_drv qms.7:mmap 偏移量0x21400000超出允许的范围
    [33.075590] uio_module_drv qms.7:mmap 偏移量0x40000000超出允许的范围
    传输 arm-remote-hyplnk-0失败(错误:-114) retval -1001
    正在启动 thttpd。
    启动 Lighttpd Web 服务器:Lighttpd。
    2015-09-3013:33:04:(/home/gtbldadm/yocto/mcsdk-3_01_04_07/oe-layersetup-mcsdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/cortexa15t2hf-vfp-neon-linux-gnueabi/lighttpd/1.4.33-r1/lighttpd-1.4.33/src/log.c.166)服务器已启动
    *正在启动 FTP 服务器:vsftpd... 完成。


    >>> LCD 12.
    IP 地址:
    192.168.0.100
    正在启用散热区...
    /etc/rc5.d/S98thermal-zone-init:第7行:/sys/class/thermal/thermal_zone */模式:没有此类文件或目录
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    binutils-dev
    binutils
    野牛开发
    野牛
    coreutils-dev
    coreutils
    CPP-symLinks
    CPP
    G++-symLinks
    G++
    gawg-common
    gawg-dev
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbc6x
    gdbserver
    libgmp-dev
    libgmp10
    libgmpxx4.
    libmpc3.
    libmpfr4
    制造

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    正在停止 Bootlog 守护程序:bootlogd。

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago Project http://arago-project.org k2hk EVM /dev/ttyS0

    Arago 2015.05 k2hk EVM /dev/ttyS0

    k2hk EVM 登录名:root

    此致
    Sheraz Javaid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我明白了。 在此版本中、/etc/init.d.中有 init 脚本 您必须修改配置文件配置。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要修改哪个脚本?

    此致
    Sheraz Javaid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有安装此旧 SDK、因此无法进行验证、但它应该如下所示:
    www.linuxquestions.org/.../
    或尝试以下操作:
    wiki.gumstix.com/.../AutoLogin

    此致、
    Yordan