This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:UART 引导的 IDK 跳线设置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657346/am5728-idk-jumper-settings-for-uart-boot

器件型号:AM5728

您好!

我需要知道 AM5728-IDK (Rev-B)板用于从 UART 引导的跳线设置。

Br、Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下文档:
    《idk 硬件用户指南》第4.1节: www.ti.com/.../sprui64b.pdf
    idk 原理图、第23页: www.ti.com/.../tidrlh4.pdf
    AM572x TRM 修订版 I、第33.2.4.4节: www.ti.com/.../spruhz6i.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我已经浏览过这些文档、但无法理解如何在电路板上进行这些设置。
    通过 TRM、我得到 SYSBOOT[5:0]负责引导模式。如果我必须选择 UART、组合将是 SYSBOOT[5:0]= 0b010011

    如何在电路板上进行相应的更改?

    Br、Abhinav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须焊接/解焊电路板上的相应电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser 的回复。
    我们还想澄清一点。

    尝试使用 JTAG 启用 sysboot 对应的 GPMC GPIO、但即使我们在控制台上没有观察到"CCCCCCC"字符、也是如此。
    我们是否需要进行上述建议的硬件修改才能执行此任务?

    我们是否有任何替代方法可以在不修改硬件的情况下从 UART 引导?

    Br、Abhinav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这将不起作用。 在器件复位释放时、SYSBOOT 引脚只采样一次。 如果没有对此电路板进行硬件修改、则无法完成此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    以下是我们根据 sysboot[5:0] 配置需要安装/卸载的引脚,仅供确认之用?
    请确认相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。