This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:从 C6748板启动 SPI 闪存

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667122/tms320c6748-spi-flash-boot-from-c6748-board

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138

您好!

我在 TMS320C6748板中工作。 我想使用 SPI 闪存引导。 我将 S25FL064L SPI 闪存连接到 C6748处理器板中的 SPI0引脚。 我使用 SFH 实用程序检查了芯片擦除。 SFH 在擦除芯片时挂起

我尝试使用提供的 CCS 实用程序 C:\ti_ccs\OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40\OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40\OMAP-L138\ccs\SPIWriter、该实用程序在读取文件和信息:文件读取完成后进入未知状态。

此 SPI 闪存是否与 C6748兼容? 建议解决方案。

提前感谢。

相关信息

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalini、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沙利尼

    该闪存应与 C6748兼容、因为我们还有其他具有相同 SPI IP 的器件、在这些器件上使用并测试了 S25FL 闪存。

    请注意、您正在使用串行闪存和引导实用程序来测试此接口、这些工具是为 TI 评估平台构建的、需要进行修改才能与不同的闪存器件配合使用。 请指出您对代码进行了哪些更改、以使其正常工作。

    参考:
    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L138

    Regrards、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    现在、我在 CCS 中使用 SPI 编写器项目。 我将外设编号从1修改为0、因为我们使用 SPI0。 这是我所做的更改、请简要介绍要做的进一步更改。

    提前感谢

    相关信息
    Shalini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沙利尼

    您是否仍然需要有关此问题的帮助? 您能不能更新该主题、以便我们可以在闪烁仍有问题时选取该主题。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我切换到使用 SPI1、现在能够使用 UART 引导。

    相关信息
    Shalini