This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:Code Composer 无法连接到电路板、并且在连接到库时出现问题。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657193/ccs-tmdx5535ezdsp-code-composer-will-not-connect-to-the-board-and-has-issues-connecting-to-libraries

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们遇到 Code Composer 无法连接到电路板的问题。 我们已在两台单独的计算机(一台运行 Windows 8、另一台运行 Windows 10)上重新安装 Code Composer、并且软件仍然显示连接错误。 显示的错误消息如下所示:

"连接到目标时出错:

(错误- 600 @ 0x0)

无法找到所需的动态库。

库不在搜索路径上。

(仿真包7.0.48.0)"

感谢您的支持。