This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:如何在 DSS 中输出 BT656?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654788/linux-dra756-how-to-output-bt656-in-dss

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

我们计划使用6AA.1.0 (内核4.4)在次级显示屏(DPI2或 DPI3)上提供 BT656输出。

好像 DS/dispc 驱动程序中没有 BT656支持、TI 是否可以提供示例代码/修改来启用它?

和 BTW、EVM 的 HDMI 输出是否启用了 HDCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    我已将您的问题转交给 DSS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、我们不支持 BT656、因为我们无法在 EVM 上进行测试。 在驱动程序中添加 BT656支持需要我们无法在短期内安排的开发和测试工作。 如果您有业务需要此功能、请通过您的 TI 现场代表发送您的申请。

    内核 HDMI 驱动程序中没有 HDCP 支持。

    此致、
    Venkat