This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:与 ADS1298匹配的处理器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK, TMS320C5515, TMS320C5505, OMAP-L138, AM1802, TMS320VC5507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667523/ads1298-a-processor-matching-ads1298

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:、 TMS320C5515、 TMS320C5505、 OMAP-L138、 AM1802、 TMS320VC5507

我 想使用 ADS1298来实现心电图机。为了达到32K 的采样率、我想找一个特殊的处理器来读取 ADS1298数据。请推荐一个功耗低、封装小、采样率能达到32K 的处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengmign、

    目前、我们的 ADS1298ECGFE-PDK 基于 TMS320VC5509。 我将您的帖子移至 DSP 论坛、以查看他们是否有想要推广的较新器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您处理此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengmign、

    根据 Ryan 提到的内容、我想补充一些详细信息。  

    如您在本 TI 应用报告中所见、您可以选择 TMS320C5515作为数字信号处理器。 但这不是您唯一的选择。 由于5515和5505属于同一 DSP 系列、因此您可以自由选择 TMS320C5505而不是 TMS320C5515。 对于这两个 DSP、TI 提供了评估板。  

    您可能想到的另一个问题是、是否有适合 ECG 项目的其他系列处理器?

    答案是肯定的。 您可以使用以下每个 DSP 和 MCU:

    来自 TI 双核 DSP+Arm 处理器的 OMAP-L138。

    来自 TI SitaraTmARM 微处理器的 AM1802。

    但是…

    请注意一些其他问题、这些问题可能在您的开始到结束项目时间中发挥重要(但不是关键)作用。 例如、您可以将每个 C55x DSP 用作主处理器。 好的、这很好、但驱动 LCD 会怎么样。 尽管 TMS320VC5507具有适当的计算和处理性能、但它没有任何 LCD 桥接器、因此您应该以其他方式解决此问题。您可能希望使用 DMA 运行 LCD 或购买 LCD 控制器、并通过 McBSP (在 SPI 模式下)将其连接到 DSP 或您可能使用的任何其他方法。

    最后、我建议您查看与 ECG 和 EEG 应用相关的参考指南。

    此致、

    Hossein 先生