This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:使用 BMC 工具更新 UCD 模块失败

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657019/evmk2h-using-the-bmc-tool-to-update-a-ucd-module-fail

器件型号:EVMK2H

各位专家、您好!

我一直面临 SOC 电源故障。
我按照说明 使用 BMC 工具更新 UCD 模块。
当"c:\python27\python.exe bmc_tool.py"输入时,会显示以下错误。

回溯(最近一次调用最后一次):
 文件"bmc_tool.py",第379行,在中
   list_var.set(port_list[0])
IndexError:列表索引超出范围

请告诉我如何修复它吗?
此致、
Hitoshi


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:
    解决了。
    在 EVMK2HX 通过 USB 连接后、它可以正常工作。

    请关闭此查询。
    此致、
    Hitoshi