This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2SX:TDA2的 VPE 输出格式

Guru**** 2868190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656521/rtos-tda2sx-vpe-output-format-for-tda2

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:TI-RTOS

我们需要 TDA2的 VPE 输出格式(YUV444p 或 RGB888p)。

TDA2是否支持此功能?

如何实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、VPE 确实支持 RGB888输出格式。 您为什么需要 YUV444?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的算法输入格式必须为 YUV444P 并进行缩放。

    我们希望使用 VPE 缩放和输出 (YUV444P 或 RGB888)格式。  

    但我们找到了 vpelink.h

    System_VideoDataFormat dataFormat;
    /**<输出帧数据格式。
    *仅对以下输出数据格式验证 VPE 链接
    * 1. System_DF_YUV422I_YUV
    * 2. System_DF_YUV420SP_UV

    您是否有任何有关 VPE 缩放输出格式(YUV444P 或 RGB888)的样片。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序支持 YUV444I。 您需要在 VPE 链接中添加支持。

    注意:YUV444交错式而不是 YUV444平面式 VPE 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    RGB888是平面还是交错式?

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGB888也是交错的。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、拼写错误 RGB888也是交错的。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。