This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3LX:雷达 SDK:ISS 链路固件文档

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656569/tda3lx-radar-sdk-documents-for-iss-link-firmware

器件型号:TDA3LX

您好专家、

由于我们在根据雷达 SDK 中的用户案例构建自己的程序时遇到了一些问题、因此我们希望了解有关中 ISS 链路固件数据处理的更多信息  

C:\processor_sdk_radar_03_00_00_00\vision_sdk\links_fw\src\rtos\links_IPU\iss_capture

请告诉我在哪里可以找到这些固件的文档吗?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、


    ISS 捕获链接基于 Vision SDK 的链接和链框架、您可以在文档文件夹、用户指南和架构文档中找到有关该链接的更多详细信息。 如果您需要有关此链接的更多信息、请告知我们。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    感谢您的快速回复。 从 Vision SDK 文档中、我只能在 iss capture 链接上的架构文档中找到概述。 您是否知道我们能否提供有关 iss Capture 链接设计的更多详细信息? 像流程图...等等?
    谢谢你。

    此致、
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    正如我说过的、ISS 捕获链接基于标准链接和链框架。 因此、它运行任务并处理命令、如 create、start、stop 和 delete。 它使用内部 ISS 驱动程序来配置捕获模块。 当它从驱动程序捕获到帧时、它只需将连接到 iss 捕获链接的下一个链接转发给它。

    Rgds、
    Brijesh