This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:适用于66AK2G12/1GHz 的 PMIC 参考设计/TI 参考设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654782/66ak2g12-pmic-reference-design-ti-designs-for-66ak2g12-1ghz

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件: 66AK2G02、 EVMK2G

尊敬的:

 

我知道 TPS65911A 适用于 swcu187a.pdf 中的66AK2G12/1GHz。

http://www.ti.com/lit/ug/swcu187a/swcu187a.pdf

是否有适用于 TPS65911A + 66AK2G12/1GHz 的 TI 设计/参考设计/EVM 的发布计划?  如果是、您能告诉我何时可以使用它吗?

 

此致、

高

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不可以、没有 TPS65911A 的参考设计。 我没有针对未来版本的计划。

    请参阅66AK2G02 EVM: www.ti.com/.../sprr302.pdf 。 它使用 TPS659118作为 PMIC。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Yordan - San。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冈山、
    TPS659118和 TPS65911A 之间没有物理设计差异。 因此、只需更改 BOM 上的器件、现有 K2G EVM 上的电路板设计便可与66AK2G12 + TPS65911A 兼容。 PDN 也不需要任何更改。 仅更改了默认1.0V 内核电压、以支持66AK2G12 1GHz 默认引导频率。 EVMK2G 已更新为版本 D、其中处理器和 PMIC 更改为最新的器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    非常感谢您的详细解释。  我可以很好地理解、我的客户可以使用电流 K2G EVM + TPS659118作为参考、开始开发66AK2G12 + TPS65911A 的 PCB。

     

    此致、

    高