This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:Starterware SPI 问题

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655047/am3354-starterware-spi-issue

器件型号:AM3354

为什么软件代码不能在 ICE 板上工作、用的是 Mcspi、当启用写入   时、代码将处于循环中。我希望您可以进行实验、然后提供解决方案。非常感谢。顺便说一下、我们是来自中国的重型买家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5177556、

    感谢您的业务。
    我建议采用适用于 AM335x 的 Processor SDK RTOS 软件包中的 McSPI 示例并使用该示例。
    C:\ti\pdk_am335x_1_0_9\packages/MyExampleProjects\MCSPI_BasicExample_icev2AM335x_armTestProject Starterware 包不再受支持。

    该 SDK 可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取
    下面是有关如何构建示例 training.ti.com/processor-sdk-device-drivers-setup-test 的视频

    希望这对您有所帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、视频太模糊了、我不知道如何使用、您能否提供高清视频、是否有基于 IAR IDE 的 SDK?

    然后,在安装之后,在软件包目录中找不到 MyExampleProjects,如 附件的图所示。

    谢谢大家的参与,期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    视频为1080p、因此视频为高清。 这是一个 YouTube 链接、指向他的同一视频 www.youtube.com/watch
    遗憾的是、SDK 没有 IAR 版本。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观看视频后,为什么 软件包目录中有 MyExampleProjects 目录,但我没有获得该目录,我是否需要自己创建它?  

    那么、如何获取视频中提及的文档?

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5177556、

    这是一段视频、可为您提供帮助
    training.ti.com/processor-sdk-device-drivers-setup-test

    是的,您必须通过运行相关的.bat 文件来创建 MyExampleProjectes 目录。 此处提供了说明
    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能 给 我一个有关 SPI1用法的示例吗?我模仿 spi0的配置、但不起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5177556、

    我们没有使用 SPI1进行共享的现成示例。 您针对 SPI1功能具体更改了哪些内容?
    您是否具有正确的引脚多路复用等设置?

    下面是一个应用手册、其中介绍了将实例更改为外设(在本例中为 UART)所需的更改。 希望本文档中的注释/过程有所帮助。
    www.ti.com/.../sprac32.pdf

    另请观看此视频、了解处理器 SDK RTOS 的应用开发
    training.ti.com/application-development-using-processor-sdk-rtos

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我配置 SPI1时、我已按如下方式更改:

    a.McSPI0ModuleClkConfig();
    B. McSPIPINMUXSETUP();
    C.McSPI0CSPINMUXSetup();
    D.McSPI0AintcConfigure();
    e.change 将 SOC_SPI_0_regs 更改为 SOC_SPI_1_regs;
    我还应该注意什么?
    感谢  您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望您能花时间回答。谢谢!