This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:-40至100C 的温度范围?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656824/66ak2g12--40-to-100c-temp-range

器件型号:66AK2G12

大家好、

66AK2G12是否会在-40至100C 的温度范围内工作?

谢谢、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    请参阅第5.4节"建议运行条件"、即使现在汽车器件和扩展温度范围器件也可以在-40至105 (扩展温度范围)或125 (汽车温度范围)下工作。

    您可以通过封装上的标记查看您的器件。 请参阅8.1节器件命名规则。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。 感谢您的快速帮助。 我在"立即订购"中看到了0-70范围、但这必须仅适用于预量产芯片、而在预发布时。 我们有更高的温度选项。

    谢谢!
    不需要