This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:WAKEUP 引脚能否打开?

Guru**** 2954360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665927/tms320c5515-can-the-wakeup-pin-be-open

器件型号:TMS320C5515

您好!

我对 WAKEUP 引脚有疑问。

WAKEUP 引脚在文档中如下所示。
如果它保持开路、器件是否会被闩锁等损坏、还是只会增加功耗?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    WAKEUP 引脚默认为输入。 如果不与外部电阻器端接(或由某些输出驱动)、浮动输入会振荡。 振荡输入消耗功率。 请参阅 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C5000_DSP_based_Low-power_system_design#Overview_of_CMOS_IO 

    但是、为了避免这种情况、可在 RTC 电源管理寄存器(RTCPMGT、1930h)中将唤醒配置为开漏输出。 如果您驱动"高电平"、则开漏输出变为高阻态、并且在没有外部电阻器时仍会振荡(建议使用上拉电阻器将信号悬空为高电平)。 但是、如果您驱动一个低电平、那么开漏输出将被控制在一个逻辑低电平并且不会振荡。

    没有可用于唤醒的内部上拉电阻器。

    [编辑]-另外、为了访问这个 RTCPMGT 寄存器、RTC 必须被加电并计时。 提供并组装 CVDDRTC、DVDDRTC 和 RTC 振荡器。 唤醒时的任何上拉电阻都应达到 DVDDRTC 电平(并且必须提供 DVDDRTC)。

    另一种解决 方案是不使用 RTC -根据数据表将 DVDDRTC 接地并终止 RTC_XI 和 RTC_XO。 在这种情况下、由于到 IO 缓冲器的电压接地、唤醒可保持悬空。 但是、CVDDRTC 必须始终供电、不得由任何片上 LDO 供电。

    希望这对您有所帮助、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    当 WAKEUP 引脚未被处理时、电流消耗会增加。
    我知道 C5515不会损坏、但有问题吗?

    此外、如果 RTC 时钟有效、我们了解到在程序中将 WAKEUP 引脚设置为输出不会增加功耗、但是否存在问题?

    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛、

    如果 WAKEUP 引脚保持开路、您是否了解功耗会增加?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Da:

    当 WAKEUP 保持悬空但配置为开漏输出并驱动为低电平时、您是否观察到流入 DVDDRTC 电源引脚的电流有任何差异? 在这种情况下、我希望看到的电流略小于 WAKEUP 引脚悬空并配置为输入时的电流。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    问题是、如果唤醒终端像我之前写的那样打开、器件是否未中断。
    这是一个答复、我们希望测量功耗、因此我们决定器件不会很快中断。

    由于客户正在提供 RTC 时钟、因此由软件设置以处理它。

    此致、
    da