This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:CPSW 吞吐量问题

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656782/am5728-cpsw-throughput-issue

器件型号:AM5728

尊敬的所有人:

我正在尝试使用自定义操作系统开发以太网驱动程序、但问题是驱动程序显示的100 Mbps 和1Gbps 的吞吐量完全相同。 对于1 Gig、我正在启用 sl_MACCONTROL 寄存器中的 gig 位(位7)。 我还验证了 PHY (KSZ9031)在1千兆连接时执行正确的自动协商。 设置是否支持1Gbps? 如果有任何帮助、我们将不胜感激。

注:使用 RGMII 模式、全双工、在100 Mbps 和1 Gbps 时 Iperf = 55 Mbps 测量的吞吐量、另请注意、除吞吐量问题外、Gbps 连接工作正常。

谢谢、
Hamza。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、第三方操作系统的驱动程序开发超出了此论坛的范围。 此处仅支持 TI 处理器 SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    请看 一下 https://www.oryx-embedded.com/cyclone_tcp.html。 它们具有 AM335x 的内置、因此很容易针对 am5728修改该代码。 我对 am5728进行了更改、它与 LWIP 进行了非常好的切换。

    巴西(BR):

    每安德斯