This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:定制电路板库项目

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661597/rtos-processor-sdk-am437x-custom-board-library-project

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我需要创建定制电路板库。

我´ve processors.wiki.ti.com/.../Adding_Custom_Board_Library_Target_to_Processor_SDK_RTOS_makefiles 中描述的步骤、 但尚未解决。 如页面底部所述(AM335x/AM437x 用户的其他步骤)、说明未完成。

要更改的文件太多、如果您必须在多台机器中重现开发环境、可能会引起一点压力。

我想知道我是否可以为电路板库创建 CCS projet、甚至可以在当前项目中包含所需的文件。

我相信我的电路板库项目将基于'pdk_am437X_1_0_7\packages/ti\'中的文件夹'board'。 我认为库位于 c:\ti\pdk_am437X_1_0_7\packages/ti\board\lib\'中

您是否看到此解决方案有任何问题? 是否有任何与应用项目不同的编译器/链接器选项? 您以前做过吗?

"pdk_am437X_1_0_7\packages/ti\starterware\"中还有另一个文件夹"board"。 这是引脚多路复用器文件所在的位置。 为什么? 它是否用于软件的其他部分?


此致、
Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RTOS 团队、

    您是否有机会了解此主题?

    我放弃了更改 makefile 以添加电路板的想法。 我´ve 调整 SK EVM 的相关源代码。

    我´ve 修改多个文件、包括引导加载程序、因为 EVM 具有我的电路板不具有的 ID 存储器。 n´t 我必须做的工作、我浪费时间修改 makefile 文件。

    此致、

    Marcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答! 电路板库基于 makefile、我们没有适用于它的 CCS 工程。 我们提供了一个如何使用 CCS 工程创建 SBL 的示例(它也基于 makefile)、您可以查找参考 :processors.wiki.ti.com/.../Creating_a_CCS_Project_for_SBL_on_AM572x_GP_EVM

    AM437x 的 PINMUX 文件位于 starterware 文件夹下、RTOS 软件包使用该文件。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    对于(AM335x/AM437x 用户的附加步骤)=== >附件是我们针对定制 AM335x 板所做的一个写操作、AM437x 也是如此。

    e2e.ti.com/.../AM335x_5F00_Board_5F00_Porting_5F00_using_5F00_PRSDK.pdf

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。