This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:PRP/HSR 协议

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/663603/linux-processor-sdk-am335x-prp-hsr-protocol

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我想在 Sitara ARM 处理器 AM335X 入门套件中实现 PRP/HSR。

套件:Sitara ARM 处理器 AM335X 入门套件

内核版本3.14

请告诉我 AM335x 入门板 支持 HSR/PRP?

如果是、请告诉我 PRP 实施的步骤。

提前感谢。

Ankur Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankur、

    目前、Linux 上的 HSR/PRP 仅在 Sitara AM572x IDK 上受支持。 我们的路线图中包含了在 AM335x 上支持 HSR/PRP 的方法。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    请告诉我、AM335x 是否支持 HSR/PRP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshil、

    在具有 RTOS 的 AM335x 上支持 HSR/PRP、而不是在 Linux 上支持。

    此致、
    Garrett