This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SECDEVTOOL-OMAPL138C6748:通过以太网电缆连接 PC 和 EVM OMAPL138开发套件

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664764/secdevtool-omapl138c6748-connecting-pc-and-evm-omapl138-development-kit-via-ethernet-cable

器件型号:SECDEVTOOL-OMAPL138C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

我将 EVM OMAPL138开发套件用于 PC 与开发套件之间的以太网接口。我从 TI 官方网站上提取了整个项目(来自 OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01 /build/armv5/cgt_css/omapl138/evmOMAPL138/enet_lwip)。 我想使用这个项目将一个字符从 PC 转移到我的开发板、反之亦然...如何完成?? 在我们的 PC 中安装 Tera Term 的帮助下、 有可能吗??? 如果可能、Tera 术语的配置可能是什么、步骤是什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    有关运行以太网示例的步骤、请参阅 Starterware 用户指南 :processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_01.10.01.01_User_Guide

    如果您有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

         我将浏览您提到的网站。

    在具有对等连接的回显服务器应用中、需要进行澄清。

    使用点对点连接:

    1. 通过以太网电缆将板载以太网端口连接到主机以太网端口。
    2. 为主机分配静态 IP 地址。
    3. 在主机上运行 DHCP 服务器应用程序。
    4. 在目标上执行示例应用。

    在这一行中,什么是 DHCP 服务器应用程序?如何在我们的主机中运行 DHCP 服务器应用程序??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您可能可以使用任何适用于 Windows 的 DHCP 服务器应用程序,类似于此主题中使用的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、

    我正在使用 Ubuntu。starterware 文件夹(OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01)中是否有 DHCP 服务器应用程序???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    在 host_apps/enet_client 下似乎有一个用于 Linux 的 PC 主机应用程序。 它会比较发送和接收的数据以确保完整性、并将结果打印到控制台。 有关执行该文件的说明,请参阅该目录中的"README"文件。