This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:M-Bus TCP 和 EtherNet/IP

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656530/linux-m-bus-tcp-and-ethernet-ip

主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、

我对 AM3358网关有疑问。

我们计划在一个端口 RJ45中同时使用2个协议 MBUS TCP 和 EthernetI/P。

那么 ,处理器能否判断来自以太网帧的 MBUS TCP 和 EtherNet/IP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否解释什么是 MBUS 协议? 您是否在询问 Modbus?

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Schuyler Patton"]您好、

    您能否解释什么是 MBUS 协议? 您是否在询问 Modbus?

    此致、
    Schuyler

    [/报价]

    Schuyler、您好、

    这是我的输入错误、它是 Modbus TCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    海峡两岸的前题是,这两种协议都分配了 TCP 端口,502个用于 Modbus,44818个用于 EtherNet/IP。 从 Linux 应用程序的角度来看、这两个 TCP 端口号在应用程序域中同时可用。

    我认为您提出的问题可能比我刚才提供的答案复杂。 每个协议是否都有计时要求或周期时间? 希望如何使用 AM3358上的端口?

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Schuyler、您好、

    我的客户更改了他们的请求。 他们希望同时使用 Modbus TCP 的一个端口 RJ45来连接器 PLC、并使用 MQTT 协议连接器服务器。 我想确认处理器可以执行该操作吗?

    此致、
    一个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我可以回答的最佳方法是说、我在 TI 处理器 Linux SDK 中的 TCP 堆栈上没有发现任何限制。 您询问的所有应用程序都使用众所周知的 TCP 端口号。 请考虑、虽然可以通过单个连接器在多个 TCP 端口上发送和接收数据、但应用开发人员必须评估处理器上的应用负载。

    为了更好地确定该平台的产品概念和成功的可能性、我要再次指出、该项目的应用开发人员购买了一个具有所需网络端口(连接器)的 TI EVM、并下载最新的 TI 处理器 Linux SDK。 要测试产品概念、应用程序开发人员应创建或安装此主题中提到的这些应用程序、并确定同时运行的应用程序是否满足产品要求。 只有应用程序开发人员才能确定是否同时满足协议的需求。

    此致、
    Schuyler