This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:M4提供多种 LCD 支持

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654585/rtos-tda2evm5777-multiple-lcd-support-from-m4

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们正在努力使用 VSDK 获取多摄像头-多显示用例。 A15内核将使 Linux 和 M4处于 BIOS 模式。 我们希望启动 LCD 并通过 M4进行工作。

但是、根据这个 e2e 帖子、     

无法通过 M4支持 LCD。  有人能详细说明一下吗?

谢谢、

Prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    上述 e2e 文章中的答案明确说明了 Vision SDK 仅支持用于 Linux + BIOS 的 HDMI 案例和仅支持 BIOS 的 LCD 案例。
    如果要为 Linux + BIOS 启用 LCD、则需要更改用例代码。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brijesh 的快速回复。

    为了澄清一点、我是否可以在 Linux + BIOS 模式下按照 LCD 启动操作、即在以下 e2e 帖子的类似行上通过 M4驱动 LCD?
    e2e.ti.com/.../653114
    我相信在其他地方也需要改变。

    再次感谢、
    prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    是的、此主题有帮助。 您也可以参阅 e2e.ti.com/.../2403613。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rishabh 为您提供的建议。


    此致、
    Prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    除了上述 e2e 文章中所述的每个 LCD 的流水线配置之外、e2e.ti.com/.../653114 还需要进行任何其他更改来支持定制 LCD?

    我是说、在哪里可以添加 LCD 时钟、引脚复用更改、DPI 设置等 您是否有 TI 提供的任何指南或应用手册来提供通过 M4驱动的定制 LCD。
    我知道现在只支持 LG LCD、我们找不到 LG LCD。 如果您可以共享 LG LCD 规格/器件型号、我们可以尝试购买一个。

    此外、是否有任何步骤来支持 EVM 附带的 OSD?

    等待宝贵的回复。

    谢谢、
    Praburaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    Vision SDK 支持7英寸和10英寸 LCD。 您需要检查 EVM 附带的 LCD。
    您可以在运行 VSDK 时从设置菜单中选择运行时的显示。

    Regardsm
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一个用于更改 DSS 配置的应用手册。
    请参阅 :processors.wiki.ti.com/.../PDK_Application_Notes_Video_Driver_Porting

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rishabh。

    我将介绍您共享的视频移植指南、并告诉您是否遇到任何问题。
    Spectrum Digital 的 EVM 附带 OSD LCD。 VISION SDK 支持 LG 显示。 不提供有关如何获取 LG 显示的信息。
    将来是否有机会在 VISION SDK 中支持 OSD?

    Regrds、
    Prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuraj、您好!

    这是 EVM 随附的 LCD 吗?

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    没错。 这是我们随 EVK 一起收到的 LCD。(www.spectrumdigital.com/.../)

    此致、
    Prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    这是10英寸 LCD、已受 Vision SDK 支持。
    您可以通过依次转到系统设置(选项"S")和显示设置(选项"1")以及10英寸 LCD 选项来选择此 LCD。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rishabh。

    我想我需要在这里进行一些澄清。 根据这篇文章、   VSDK 中支持的10英寸 LCD 是 LG LCD。 该帖子提到不支持随 EVK 附带的 OSD 显示。

    我们已使用基于 M4的 nullSrc 解码显示用例测试了 HDMI 显示。

    但是、我尝试了您建议的选择10英寸 LCD 的方法(Vision SDK 3_01、Linux_all 配置)。LCD 不显示。 我们也看不到背光。

    以下是日志:

    dra7xx-EVM 登录:root
    root@dra7xx-EVM:~# cd /opt/vision_sdk
    root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk source ./vision_sdk_load.sh  
    [40.561107]  DMA:模块安装成功、器件主要数字= 243  
    [40.567635]  DRV:模块安装成功
    insmod:错误:无法加载模块./bin/cmemk.ko:无此类文件或目录
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第11行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第12行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第13行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第14行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第15行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第16行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第17行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第18行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    ./disableDssInterruptsOnA15.sh:第19行:@0x4A002AC4:::找不到命令
    更新了0x4A002AC4值00930000
    root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #./apps.out  
     [主机] OSA:MEM:0:将0xa0100000映射到大小为0x00100000的0xb6928000  
     [主机] OSA:MEM:1:将0x84203000映射到大小为0x0fa00000的0xa6f28000  
     [主机] OSA:MEM:2:将0xa0200000映射到大小为0x00040000的0xa6e68000  
     [主机] OSA:MEM:3:已将0xa02c0000映射到大小为0x00080000的0xa6ea8000  
     [主机] OSA:MEM:4:将0xa0440000映射到大小为0x00200000的0xa6c68000  
     [主机] OSA:主机远程日志共享存储器@ 0xa024f140
     [主机] OSA:DSP1远程日志共享存储器@ 0xa02769e0
     [主机] OSA:DSP2远程日志共享存储器@ 0xa029e280
     [主机] OSA:EVE1远程日志共享存储器@ 0xa02c5b20
     [主机] OSA:EVE2远程日志共享存储器@ 0xa02ed3c0
     [主机] OSA:EVE3远程日志共享存储器@ 0xa0314c60
     [主机] OSA:EVE4远程日志共享存储器@ 0xa033c500
     [主机] OSA:IPU2远程日志共享存储器@ 0xa0363da0
     [host][host ]    52.252943 s: 系统:系统 A15正在进行初始化!!!
     [host][host ]    52.253034 s: 系统:IPC:正在初始化!!
     [host][host ]    52.253034 s: 系统:IPC:通知初始化正在进行!!!
     [host][host ]    52.253339 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 81)
     [host][host ]    52.253370 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
     [host][host ]    52.253400 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字连接成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 80)
     [host][host ]    52.253400 s: 系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 1024)!!!
     [host][host ]    52.253614 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 81)
     [host][host ]    52.253614 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
     [host][host ]    52.253644 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字连接成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 80)
     [host][host ]    52.253675 s: 系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 1024)!!!
     [host][host ]    52.253888 s: 系统:IPC:[DSP2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 3、Endpt = 81)
     [host][host ]    52.253888 s: 系统:IPC:[DSP2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
     [host][host ]    52.253919 s: 系统:IPC:[DSP2]套接字连接成功!!! (dst vproc = 3、Endpt = 80)
     [host][host ]    52.253919 s: 系统:IPC:[DSP2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 1024)!!!
     [host][host ]    52.254041 s: 系统:IPC:通知初始化完成!!!
     [host][host ]    52.254071 s: 系统:MSGQ:MSGQ init in progress!!!
     [host][host ]    52.254224 s: 系统:MSGQ:MSGQ 初始化完成!!!
     [host][host ]    52.254254 s: 系统:IPC:初始化完成!!!
     [host][host ]    52.254254 s: 系统:正在初始化 A15链路!!!  
     [主机][主机 ]    52.254437 s: IPC_OUT_0:初始化完成- linkid-0x2000000
     [主机][主机 ]    52.254559 s: IPC_OUT_1:初始化完成- linkid-0x2000001
     [主机][主机 ]    52.254712 s: IPC_OUT_2:初始化完成- linkid-0x2000002
     [主机][主机 ]    52.254864 s: IPC_OUT_3:初始化完成- linkid-0x2000003
     [主机][主机 ]    52.255017 s: IPC_OUT_4:初始化完成- linkid-0x2000004
     [主机][主机 ]    52.255169 s: IPC_IN_0:初始化完成- linkid-0x200000a
     [主机][主机 ]    52.255322 s: IPC_IN_1:初始化完成- linkid-0x200000b
     [主机][主机 ]    52.255505 s: IPC_IN_2:初始化完成- linkid-0x200000c
     [主机][主机 ]    52.255657 s: IPC_IN_3:初始化完成- linkid-0x200000d
     [主机][主机 ]    52.255810 s: IPC_IN_4:初始化完成- linkid-0x200000e
     [主机][主机 ]    52.255962 s: IPC_IN_5:初始化完成- linkid-0x200000f
     [主机][主机 ]    52.256145 s: IPC_IN_6:初始化完成- linkid-0x2000010
     [host][host ]    52.256298 s: null_0:初始化完成- linkid-0x2000014
     [host][host ]    52.256450 s: null_1:初始化完成- linkid-0x2000015
     [host][host ]    52.256694 s: null_SRC_0:Init Done - linkid-0x2000039
     [主机][主机 ]    52.257152 s: SGX3DSRV_0:初始化完成- linkid-0x2000041
     [主机][主机 ]    52.257304 s: algorith_0:初始化完成- linkid-0x2000031
     [host][host ]    52.257518 s: algorith_1:初始化完成- linkid-0x2000032
     [host][host ]    52.257670 s: algorith_2:初始化完成- linkid-0x2000033
     [主机][主机 ]    52.257792 s: algorith_3:初始化完成- linkid-0x2000034
     [主机][主机 ]    52.257945 s: algorith_4:初始化完成- linkid-0x2000035
     [主机][主机 ]    52.258097 s: algorith_5:初始化完成- linkid-0x2000036
     [主机][主机 ]    52.258250 s: algorith_6:初始化完成- linkid-0x2000037
     [主机][主机 ]    52.258402 s: algorith_7:初始化完成- linkid-0x2000038
     [host][host ]    52.258646 s: DUP0:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.258860 s: DUP1:Init Done - linkid-0x0
     [host][host ]    52.259134 s: DUP2:Init Done - linkid-0x0
     [host][host ]    52.259348 s: DUP3:Init Done - linkid-0x0
     [主机][主机 ]    52.259531 s: DUP4:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.259653 s: SYNC_0:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.259806 s: SYNC_1:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.259928 s: SYNC_2:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.260050 s: SYNC_3:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.260202 s: merge_0:Init Done - linkid-0x0
     [host][host ]    52.267583 s: merge_1:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.267766 s: merge_2:Init Done - linkid-0x0
     [host][host ]    52.267888 s: merge_3:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.268041 s: merge_4:Init Done - linkid-0x0
     [host][host ]    52.268163 s: select_0:Init Done - linkid-0x0
     [host][host ]    52.268285 s: select_1:Init Done - linkid-0x0
     [主机][主机 ]    52.268407 s: GATE _0:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.268498s: gate_1:初始化完成- linkid-0x0
     [主机][主机 ]    52.268590 s: GATE _2:初始化完成- linkid-0x0
     [主机][主机 ]    52.26681 s: GATE _3:初始化完成- linkid-0x0
     [host][host ]    52.268803 s: SGXFRMCPY_0:初始化完成- linkid-0x2000040
     [主机][主机 ]    52.268925 s: SGX3DSFM_0:初始化完成- linkid-0x2000042
     [host][host ]    52.268225 s: 系统:正在初始化 A15链接... 完成了!!!  
     [host][host ]    52.272494 s: OSA:调整全局时间,timeH 为0单元!!!
     [host][DSP1]     16.947111 s: ***** DSP1固件构建时间00:21:02 2017年12月21日
     [host][DSP1]     16.947172 s: ***系统:CPU 频率 、
     [host][DSP1]     16.947447 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
     [host][DSP1]     16.947660 s: utils:cio:初始化完成!!!
     [host][DSP1]     16.947091 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
     [host][DSP1]     16.947721 s: 系统:连接到[IPU2]...  
     [host][DSP1]     16.949643 s: 系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
     [host][DSP1]     16.954553 s: 系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
     [host][DSP1]     16.974043 s: 系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
     [host][DSP1]     16.994052 s: 系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
     [host][DSP1]     17.014091 s: 系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
     [host][DSP1]     17.034038 s: 系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
     [host][DSP1]     17.034099 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...  
     [host][DSP1]     17.034130 s: 系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...  
     [host][DSP1]     17.034191 s: 系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...  
     [host][DSP1]     17.034221 s: 系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...  
     [host][DSP1]     17.034282 s: 系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...  
     [host][DSP1]     17.034313 s: 系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...  
     [host][DSP1]     17.034374 s: 系统:通知初始化完成!!!
     [host][DSP1]     17.034557 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
     [host][DSP1]     17.034648 s:RpmsgInit in progress...
     [host][DSP1]     17.034679 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
     [host][DSP1]     17.034892 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
     [host][DSP1]     17.035563 s: 系统:正在初始化 TIVX...
     [host][DSP1 ]    17.035624 s: vx_zone_init:已启用
     [host][DSP1]     17.035685 s: vx_zone_error:Enabled
     [host][DSP1]     17.035716 s: vx_zone_warning:Enabled
     [主机][DSP1]     17.036051 s: vx_zone_init:[TIvxReserveC66xL2MEM:361] BAM 存储器配置:IBUF 180224字节@ 0x00800000、WBUF 45056字节  
     [host][DSP1]     17.036387 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
     [host][DSP1]     17.036448 s: 系统:正在初始化 TIVX... 完成了!!!
     [host][DSP1]     17.036478 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
     [host][DSP1]     17.036478 s: 系统:系统 DSP 正在进行初始化!!!
     [host][DSP1]     17.036722 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024  
     [主机][DSP1]     17.036753 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221 KB)、可用大小= 227264 B (221)
     [主机][DSP1]     17.036414 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 516176 B (504)
     [host][DSP1]     17.036844 s: 系统:正在初始化链接!!!  
     [host][DSP1]     17.045659 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!  
     [host][DSP1]     17.045720 s: 系统:系统 DSP 初始化完成!!!
     [host][DSP1]     17.377447 s: utils:XMC_MPU: 使用的段= 5
     [主机][DSP1]     17.377478 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
     [主机][DSP1]     17.377508 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
     [host][DSP2]     16.771304 s:***** DSP2固件构建时间00:21:02 2017年12月21日
     [host][DSP2]     16.771365 s: ***系统:CPU 频率 、
     [host][DSP2 ]    16.771609 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
     [host][DSP2]     16.771853 s: utils:cio:初始化完成!!!
     [host][DSP2]     16.771884 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
     [host][DSP2]     16.771914 s: 系统:连接到[IPU2]...  
     [host][DSP2]     16.952632 s: 系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
     [host][DSP2]     16.954553 s: 系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
     [host][DSP2]     16.983956 s: 系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
     [host][DSP2]     17.003965 s: 系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
     [host][DSP2]     17.023973 s: 系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
     [host][DSP2]     17.043982 s: 系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
     [host][DSP2]     17.044012 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行,事件15...  
     [host][DSP2]     17.044073 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...  
     [host][DSP2]     17.044134 s: 系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...  
     [host][DSP2]     17.044165 s: 系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...  
     [host][DSP2]     17.044226 s: 系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...  
     [host][DSP2]     17.044256 s: 系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...  
     [host][DSP2]     17.044317 s: 系统:通知初始化完成!!!
     [host][DSP2]     17.044500 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
     [host][DSP2 ]    17.044622 s:RpmsgInit in progress...
     [host][DSP2]     17.044653 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
     [host][DSP2]     17.044836 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
     [host][DSP2]     17.045537 s: 系统:正在初始化 TIOxVx...
     [host][DSP2 ]    17.045598 s: vx_zone_init:已启用
     [host][DSP2]     17.045629 s: vx_zone_error:Enabled
     [host][DSP2]     17.045659 s: vx_zone_warning:Enabled
     [主机][DSP2]     17.045995 s: vx_zone_init:[TIvxReserveC66xL2MEM:361] BAM 存储器配置:IBUF 180224字节@ 0x00800000、WBUF 45056字节  
     [host][DSP2]     17.046361 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
     [host][DSP2]     17.046391 s: 系统:正在初始化 TIVX... 完成了!!!
     [host][DSP2 ]    17.046391 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
     [host][DSP2]     17.046422 s: 系统:系统 DSP 正在初始化!!!
     [host][DSP2]     17.046666 s: 系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1024  
     [主机][DSP2]     17.046727 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221 KB)、可用大小= 227264 B (221)
     [主机][DSP2 ]    17.046757 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 516176 B (504)
     [host][DSP2]     17.046788 s: 系统:正在初始化链接!!!  
     [host][DSP2]     17.055694 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!  
     [host][DSP2]     17.055755 s: 系统:系统 DSP 初始化完成!!!
     [host][DSP2]     17.379430 s: utils:XMC_MPU: 使用的段= 5
     [主机][DSP2 ]    17.379460 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
     [主机][DSP2 ]    17.379491 s: 系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
     [主机][EVE1 ]    16.717379 s: ***** EVE 固件构建时间:2017年12月21日00:19:39  
     [host][EVE1 ]    16.719087 s: ***系统:CPU 频率 、
     [HOST][EVE1 ]    16.721801 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
     [host][EVE1 ]    16.724181 s: utils:cio:初始化完成!!!
     [host][EVE1 ]    16.725096 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
     [host][EVE1]     16.726041 s: 系统:连接到[IPU2]...  
     [host][EVE1]     16.96444s: 系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
     [host][EVE1]     16.974043 s: 系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
     [host][EVE1]     16.983956 s: 系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
     [host][EVE1]     17.024126 s: 系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
     [host][EVE1]     17.054108 s: 系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
     [host][EVE1]     17.074117 s: 系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
     [host][EVE1 ]    17.075184 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...  
     [host][EVE1 ]    17.076404 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...  
     [host][EVE1 ]    17.077594 s: 系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...  
     [HOST][EVE1 ]    17.078783 s: 系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...  
     [HOST][EVE1 ]    17.080003 s: 系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...  
     [HOST][EVE1 ]    17.081223 s: 系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...  
     [host][EVE1 ]    17.082443 s: 系统:通知初始化完成!!!
     [host][EVE1 ]    17.084121 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
     [host][EVE1 ]    17.084975 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
     [host][EVE1 ]    17.097602 s: 系统:正在初始化 TIVX...
     [host][EVE1 ]    17.099036 s: vx_zone_init:已启用
     [host][EVE1 ]    17.100408 s: vx_zone_error:Enabled
     [host][EVE1 ]    17.101842 s: vx_zone_warning:Enabled
     [host][EVE1 ]    17.105471 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
     [HOST][EVE1 ]    17.106478 s: 系统:正在初始化 TIVx ... 完成了!!!
     [host][EVE1 ]    17.107454 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
     [host][EVE1]     17.108399 s: 系统:系统 EVE Init In Progress!!!
     [host][EVE1 ]    17.109772 s: utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
     [主机][EVE1 ]    17.110870 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024  
     [主机][EVE1 ]    17.112090 s: 系统:堆= LOCAL_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
     [主机][EVE1 ]    17.114347 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 254280 B (248)
     [host][EVE1 ]    17.452 116s: 系统:正在初始化链接!!!  
     [host][EVE1 ]    17.201457 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!  
     [host][EVE1 ]    17.202464 s: 系统:系统 EVE 初始化完成!!!
     [主机][EVE2 ]    16.717714秒: ***** EVE 固件构建时间:2017年12月21日00:19:39  
     [host][EVE2]     16.719483 s: ***系统:CPU 频率 、
     [host][EVE2]     16.722808 s: 系统:系统通用信息正在进行中!!!
     [host][EVE2]     16.724943 s: utils:CIO:初始化完成!!!
     [host][EVE2]     16.725889 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
     [host][EVE2]     16.726865 s: 系统:连接到[IPU2]...  
     [host][EVE2]     16.984414 s: 系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
     [host][EVE2]     16.994052 s: 系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
     [host][EVE2]     17.003965 s: 系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
     [host][EVE2]     17.024126 s: 系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
     [host][EVE2]     17.073964 s: 系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
     [host][EVE2]     17.093942 s: 系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
     [host][EVE2]     17.094979 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...  
     [host][EVE2]     17.096260 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...  
     [host][EVE2]     17.097541 s: 系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...  
     [host][EVE2]     17.098792 s: 系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...  
     [host][EVE2]     17.100073 s: 系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...  
     [host][EVE2]     17.101354 s: 系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...  
     [host][EVE2]     17.102635 s: 系统:通知初始化完成!!!
     [host][EVE2]     17.104495 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
     [host][EVE2]     17.105410 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
     [host][EVE2]     17.118373 s: 系统:正在初始化 TIVx ...
     [host][EVE2 ]    17.119898 s: vx_zone_init:Enabled
     [host][EVE2 ]    17.121393 s: vx_zone_error:Enabled
     [host][EVE2 ]    17.122979 s: vx_zone_warning:Enabled
     [host][EVE2]     17.126913 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
     [host][EVE2]     17.127981 s: 系统:正在初始化 TIVx ... 完成了!!!
     [host][EVE2]     17.128957 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
     [host][EVE2]     17.129964 s: 系统:系统 EVE Init In Progress!!!
     [host][EVE2]     17.131397 s: utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
     [host][EVE2]     17.132587 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024  
     [主机][EVE2]     17.133898 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
     [主机][EVE2]     17.136125 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248)
     [host][EVE2]     17.138229 s: 系统:正在初始化链接!!!  
     [host][EVE2]     17.223723 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!  
     [host][EVE2]     17.224730 s: 系统:系统 EVE 初始化完成!!!
     [主机][EVE3 ]    16.717745秒: ***** EVE 固件构建时间:2017年12月21日00:19:39  
     [主机][EVE3 ]    16.719514 s: ***系统:CPU 频率 、
     [host][EVE3 ]    16.722564 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
     [host][EVE3 ]    16.724669 s: utils:cio:初始化完成!!!
     [host][EVE3 ]    16.725584 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
     [host][EVE3 ]    16.726529 s: 系统:连接到[IPU2]...  
     [host][EVE3]     17.004392 s: 系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
     [host][EVE3]     17.014091 s: 系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
     [host][EVE3]     17.023973 s: 系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
     [host][EVE3]     17.054108 s: 系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
     [host][EVE3]     17.073964 s: 系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
     [host][EVE3]     17.113951 s: 系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
     [host][EVE3 ]    17.115018 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...  
     [host][EVE3 ]    17.116360 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...  
     [host][EVE3 ]    17.117763 s: 系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...  
     [HOST][EVE3 ]    17.119136 s: 系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...  
     [HOST][EVE3 ]    17.120539: 系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...  
     [HOST][EVE3 ]    17.121942 s: 系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...  
     [host][EVE3 ]    17.123375 s: 系统:通知初始化完成!!!
     [host][EVE3]     17.125358 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
     [host][EVE3 ]    17.126303 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
     [HOST][EVE3 ]    17.139388 s: 系统:正在初始化 TIVX...
     [host][EVE3 ]    17.140913 s: vx_zone_init:已启用
     [host][EVE3 ]    17.142347 s: vx_zone_error:Enabled
     [host][EVE3 ]    17.143933 s: vx_zone_warning:Enabled
     [host][EVE3 ]    17.147654 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
     [HOST][EVE3 ]    17.148783 s: 系统:正在初始化 TIVx ... 完成了!!!
     [host][EVE3 ]    17.149820 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
     [host][EVE3 ]    17.150726 s: 系统:系统 EVE Init In Progress!!!
     [host][EVE3 ]    17.152290 s: utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
     [主机][EVE3 ]    17.153571 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024  
     [主机][EVE3 ]    17.154822 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
     [主机][EVE3 ]    17.157048 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248)
     [host][EVE3 ]    17.159122 s: 系统:正在初始化链接!!!  
     [host][EVE3 ]    17.242481 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!  
     [host][EVE3 ]    17.243579 s: 系统:系统 EVE 初始化完成!!!
     [主机][EVE4]     16.717775 s: ***** EVE 固件构建时间:2017年12月21日00:19:39  
     [host][EVE4]     16.719514 s: ***系统:CPU 频率 、
     [host][EVE4]     16.722839 s: 系统:系统中的系统通用初始化!!!
     [host][EVE4]     16.724943 s: utils:CIO:初始化完成!!!
     [host][EVE4]     16.725858 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
     [host][EVE4]     16.726865 s: 系统:连接到[IPU2]...  
     [host][EVE4]     17.024400 s: 系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
     [host][EVE4]     17.034038 s: 系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
     [host][EVE4]     17.043982 s: 系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
     [host][EVE4]     17.074117 s: 系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
     [host][EVE4]     17.093942 s: 系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
     [host][EVE4]     17.113951 s: 系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
     [host][EVE4]     17.115018 s: 系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...  
     [host][EVE4]     17.116360 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...  
     [host][EVE4]     17.117763 s: 系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...  
     [host][EVE4]     17.119105 s: 系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...  
     [host][EVE4]     17.120478 s: 系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...  
     [host][EVE4]     17.121881 s: 系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...  
     [host][EVE4]     17.123284 s: 系统:通知初始化完成!!!
     [host][EVE4]     17.125480 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
     [host][EVE4]     17.126395 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
     [host][EVE4]     17.139480 s: 系统:正在初始化 TIOxVx...
     [host][EVE4]     17.141005 s: vx_zone_init:已启用
     [host][EVE4]     17.142469 s: vx_zone_error:Enabled
     [host][EVE4]     17.144024 s: vx_zone_warning:Enabled
     [host][EVE4]     17.147776 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
     [host][EVE4]     17.148905 s: 系统:正在初始化 TIVx ... 完成了!!!
     [host][EVE4]     17.149942 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
     [host][EVE4]     17.150848 s: 系统:系统 EVE Init 正在进行!!!
     [host][EVE4]     17.152412 s: utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
     [host][EVE4]     17.153693 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024  
     [主机][EVE4]     17.154944 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
     [主机][EVE4]     17.157170 s: 系统:堆= local_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248)
     [host][EVE4]     17.159275 s: 系统:正在初始化链接!!!  
     [host][EVE4]     17.242725 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!  
     [host][EVE4]     17.243823 s: 系统:系统 EVE 初始化完成!!!
     [主机][IPU2 ]    16.609070 s:  
     [host][IPU2 ] EVE1图像加载完成  
     [主机][IPU2 ]    16.640364 s:  
     [host][IPU2 ] EVE2映像加载完成  
     [host][IPU2 ]    16.671170 s:  
     [HOST][IPU2 ] EVE3映像加载完成  
     [主机][IPU2 ]    16.701854 s:  
     [host][IPU2 ] EVE4映像加载完成  
     [主机][IPU2 ]    16.701976 s:  
     [host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成  
     [主机][IPU2 ]    16.702037 s:  
     [host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成  
     [主机][IPU2 ]    16.702128 s:  
     [host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成  
     [主机][IPU2 ]    16.702220 s:  
     [host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成  
     [host][IPU2 ]    16.702281 s: ***** IPU2固件构建时间00:23:37 2017年12月21日
     [host][IPU2 ]    16.702433 s: ***系统:CPU 频率 、
     [host][IPU2 ]    16.705545 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!
     [host][IPU2 ]    16.716342 s: utils:CIO:初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    16.716464 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!
     [host][IPU2 ]    16.716525 s: 系统:连接到[DSP1]...  
     [host][IPU2 ]    16.949643 s: 系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
     [host][IPU2 ]    16.952632 s: 系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
     [host][IPU2 ]    16.96444s: 系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
     [host][IPU2 ]    16.984414 s: 系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
     [host][IPU2 ]    17.004392 s: 系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
     [host][IPU2 ]    17.024431 s: 系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
     [host][IPU2 ]    17.024522 s: 系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...  
     [host][IPU2 ]    17.024675 s: 系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...  
     [host][IPU2 ]    17.024797 s: 系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...  
     [host][IPU2 ]    17.024919 s: 系统:通知寄存器到[EVE2]第0行、事件15...  
     [host][IPU2 ]    17.025071 s: 系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...  
     [host][IPU2 ]    17.025193 s: 系统:通知寄存器到[EVE4]第0行、事件15...  
     [host][IPU2 ]    17.025315 s: 系统:通知初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    17.027054 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    17.027969 s:RpmsgInit in progress...
     [host][IPU2 ]    17.028060 s:与 HLOS 建立连接,调用 rpmsgInit
     [host][IPU2 ]    17.028640 s: 系统:IPC 初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    17.033764 s: 系统:正在初始化 TIVX...
     [host][IPU2 ]    17.033977 s: vx_zone_init:已启用
     [host][IPU2 ]    17.034099 s: vx_zone_error:Enabled
     [host][IPU2 ]    17.034221 s: vx_zone_warning:Enabled
     [host][IPU2 ]    17.037882 s: vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    17.038004 s: 系统:正在初始化 TIVX... 完成了!!!
     [host][IPU2 ]    17.038065 s: 系统:系统通用初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    17.038126 s: 系统:系统正在启动!!
     [host][IPU2 ]    17.038187 s: 系统:BSP 公共 Init 正在进行中!!!
     [host][IPU2 ]    17.038278 s: 系统:BSP 通用初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    17.038339 s: 系统:BSP 平台正在启动!!
     [host][IPU2 ]    17.038614 s: 系统:BSP 平台初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    17.038675 s: 系统:FVID2正在进行中!!!
     [host][IPU2 ]    17.038827 s: 系统:FVID2初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    17.038919 s: 系统:VPS Init in progress!!!
     [主机][IPU2 ]    17.039010 s: 系统:启用 VPDMA 描述符内存地址转换[0x80000000 -> 0x80000000]
    [47.919590]  OMA_L3_NOC 44000000.OCP:L3应用程序错误:目标3 mod.2 (不可清除)
    [47.941264]  OMA_L3_NOC 44000000.OCP:L3调试错误:目标3 mod:2 (不可清除)

     [host][IPU2 ]    17.042152 s:VPDMA 固件地址= 0xa05ba40
     [主机][IPU2 ]    17.042243 s:VPDMA 加载地址    = 0x4897d004
     [host][IPU2 ]    17.042335 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
     [主机][IPU2 ]    17.042426 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
     [host][IPU2 ]    17.042518 s:*** VPDMA 固件加载成功***
     [host][IPU2 ]    17.042823 s:*** VPDMA 固件加载... ***
     [host][IPU2 ]    17.042945 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
     [主机][IPU2 ]    17.043036 s:VPDMA 加载地址    = 0x4899d004
     [host][IPU2 ]    17.043128 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
     [host][IPU2 ]    17.043219 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
     [host][IPU2 ]    17.043311 s:*** VPDMA 固件加载成功***
     [host][IPU2 ]    17.043646 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
     [host][IPU2 ]    17.043738 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
     [host][IPU2 ]    17.043829 s:VPDMA 加载地址    = 0x489bd004
     [host][IPU2 ]    17.043951 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
     [主机][IPU2 ]    17.044043 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
     [host][IPU2 ]    17.044104 s:*** VPDMA 固件加载成功***
     [host][IPU2 ]    17.044470 s:*** VPDMA 固件加载... ***
     [host][IPU2 ]    17.044561 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
     [主机][IPU2 ]    17.044622 s:VPDMA 加载地址    = 0x489dd004
     [host][IPU2 ]    17.044744 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
     [主机][IPU2 ]    17.044805 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
     [host][IPU2 ]    17.044927 s:*** VPDMA 固件加载成功***
     [host][IPU2 ]    17.104160 s: 系统:VPS 初始化完成!!!
     [host][IPU2 ]    17.105075 s: utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
     [host][IPU2 ]    17.105319 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1024  
     [主机][IPU2 ]    17.105441 s: 系统:堆= local_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 253744 B (247)
     [主机][IPU2 ]    17.105593 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
     [主机][IPU2 ]    17.105746 s: 系统:堆= SR_DDR_cached       @ 0x84203000,总大小= 262144000 B (250 MB),可用大小= 262144000)
     [主机][IPU2 ]    17.105959 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ 0xa0100000、总大小= 1045376 B (0 MB)、可用大小= 851840 B (0 MB)
     [host][IPU2 ]    17.106112 s: 系统:正在初始化链接!!!  
     [host][IPU2 ]    17.369151 s: 系统:正在初始化链接... 完成了!!!  
     [host][IPU2 ]    17.452906 s: 链:应用程序已启动!!!
     [host][IPU2 ]    17.463185 s: 主板:正在进行板初始化!!!
     [host][IPU2 ]    17.463612 s: 板:板初始化完成!!!
     [主机][IPU2 ]    17.471359 s:   
     Vx_zone_init:已启用
     Vx_zone_error:Enabled
     Vx_zone_warning:已启用
     [host][host ]    54.761453 s: 系统:系统 A15初始化完成!!!
     [host][host ]    54.7683s: network_CTRL:正在启动服务器(port=5000)!!!
     [host][host ]    54.761575 s: network_CTRL:正在启动服务器... 完成(端口=5000)!!!
     [主机][主机 ]    55.263374 s:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] ==========
     [host][host ] Test Menu ([主机]测试菜单)
     [host][host ] ==========
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 单摄像头用例、
     [主机][主机 ] ----------------
     [host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
     [host][host ] 2:1通道 VIP 捕获+编码+解码+ SGX 复制+显示
     [主机][主机 ] 3:1通道 VIP 捕获+算法帧复制(EVE1)+ SGX 复制+显示-(仅限 TDA2xx)
     [主机][主机 ] 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)
     [host][host ] 6:1通道 VIP 捕获+ ALG 帧复制(A15)+ SGX 复制+显示
     [主机][主机 ] 7:1通道 VIP + ALG 帧复制(A15)+网关链接(DUP、合并、选择、在 A15上为门)+ SGX 复制+显示
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 多摄像头 LVDS 使用案例、
     [主机][主机 ] ------------------------
     [主机][主机 ] A:4通道 VIP LVDS 捕捉+ SGX 马赛克+显示
     [host][host ] t:4通道 VIP LVDS 捕获+标度+编码+空(文件转储)
     [主机][主机 ] b:4通道 VIP LVDS 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [主机][主机 ] l:4通道 VIP LVDS 2MP 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [主机][主机 ] c:4通道 VIP LVDS 捕捉+ 3D SRV + 4通道 SFM (3D 感知演示- EVE1-4/DSP1-2)+显示-仅在具有 HDMI 1080p 延迟的 TDA2xx 上
     [主机][主机 ] d:2通道 OV490 2560x720捕捉+分离+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [host][host ] e:环视校准
     [host][host ] k:CSI2 CAL 环视校准
     [主机][主机 ] o:4通道 VIP LVDS 捕捉+自适应3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [主机][主机 ]   
     [主机][主机 ] AVB RX 用例、(仅限 TDA2x)
     [主机][主机 ] ----------------------------
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] OPENVX 用例、(仅限 TDA2x)
     [主机][主机 ] ------------------------
     [host][host ] m:OpenVX v1.1一致性测试
     [host][host ] q:OpenVX 教程
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] p:CPU 状态
     [主机][主机 ] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] s:系统设置  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] x:exit  
     [host][host ] z: exit -并关闭远程 CPU
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]   
    S
     [主机][主机 ]    65.164155 s:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] ===========
     [host][host ] 系统设置
     [host][host ] ===========
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 1:显示设置
     [host][host ] 2:捕获设置
     [host][host ] 3:校准设置
     [host][host ] 4:ISS 设置
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] x:exit  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]   
     [主机][主机 ]    65.164155 s:   
     [host][host ]    65.164185 s: 不支持的选项'
     [host][host ]'。 请重试
     [主机][主机 ]    65.164185 s:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] ===========
     [host][host ] 系统设置
     [host][host ] ===========
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 1:显示设置
     [host][host ] 2:捕获设置
     [host][host ] 3:校准设置
     [host][host ] 4:ISS 设置
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] x:exit  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]   
     [主机][主机 ]    65.164216 s:   
    1
     [主机][主机 ]    73.851369 s:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] =========================
     [host][host ] 显示设置
     [host][host ] =========================
     [主机][主机 ]   
     [主机][主机 ] 1:LCD 10英寸1280x720@60fps
     [host][host ] 2:HDMI 1080p60  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] x:exit  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]   
     [主机][主机 ]    73.851369 s:   
    1
     [host][host ]    77.097267 s:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] ==========
     [host][host ] Test Menu ([主机]测试菜单)
     [host][host ] ==========
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 单摄像头用例、
     [主机][主机 ] ----------------
     [host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
     [host][host ] 2:1通道 VIP 捕获+编码+解码+ SGX 复制+显示
     [主机][主机 ] 3:1通道 VIP 捕获+算法帧复制(EVE1)+ SGX 复制+显示-(仅限 TDA2xx)
     [主机][主机 ] 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)
     [host][host ] 6:1通道 VIP 捕获+ ALG 帧复制(A15)+ SGX 复制+显示
     [主机][主机 ] 7:1通道 VIP + ALG 帧复制(A15)+网关链接(DUP、合并、选择、在 A15上为门)+ SGX 复制+显示
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 多摄像头 LVDS 使用案例、
     [主机][主机 ] ------------------------
     [主机][主机 ] A:4通道 VIP LVDS 捕捉+ SGX 马赛克+显示
     [host][host ] t:4通道 VIP LVDS 捕获+标度+编码+空(文件转储)
     [主机][主机 ] b:4通道 VIP LVDS 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [主机][主机 ] l:4通道 VIP LVDS 2MP 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [主机][主机 ] c:4通道 VIP LVDS 捕捉+ 3D SRV + 4通道 SFM (3D 感知演示- EVE1-4/DSP1-2)+显示-仅在具有 HDMI 1080p 延迟的 TDA2xx 上
     [主机][主机 ] d:2通道 OV490 2560x720捕捉+分离+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [host][host ] e:环视校准
     [host][host ] k:CSI2 CAL 环视校准
     [主机][主机 ] o:4通道 VIP LVDS 捕捉+自适应3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [主机][主机 ]   
     [主机][主机 ] AVB RX 用例、(仅限 TDA2x)
     [主机][主机 ] ----------------------------
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] OPENVX 用例、(仅限 TDA2x)
     [主机][主机 ] ------------------------
     [host][host ] m:OpenVX v1.1一致性测试
     [host][host ] q:OpenVX 教程
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] p:CPU 状态
     [主机][主机 ] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] s:系统设置  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] x:exit  
     [host][host ] z: exit -并关闭远程 CPU
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]   
     [主机][主机 ]    77.097328 s:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] ==========
     [host][host ] Test Menu ([主机]测试菜单)
     [host][host ] ==========
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 单摄像头用例、
     [主机][主机 ] ----------------
     [host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
     [host][host ] 2:1通道 VIP 捕获+编码+解码+ SGX 复制+显示
     [主机][主机 ] 3:1通道 VIP 捕获+算法帧复制(EVE1)+ SGX 复制+显示-(仅限 TDA2xx)
     [主机][主机 ] 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)
     [host][host ] 6:1通道 VIP 捕获+ ALG 帧复制(A15)+ SGX 复制+显示
     [主机][主机 ] 7:1通道 VIP + ALG 帧复制(A15)+网关链接(DUP、合并、选择、在 A15上为门)+ SGX 复制+显示
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 多摄像头 LVDS 使用案例、
     [主机][主机 ] ------------------------
     [主机][主机 ] A:4通道 VIP LVDS 捕捉+ SGX 马赛克+显示
     [host][host ] t:4通道 VIP LVDS 捕获+标度+编码+空(文件转储)
     [主机][主机 ] b:4通道 VIP LVDS 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [主机][主机 ] l:4通道 VIP LVDS 2MP 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [主机][主机 ] c:4通道 VIP LVDS 捕捉+ 3D SRV + 4通道 SFM (3D 感知演示- EVE1-4/DSP1-2)+显示-仅在具有 HDMI 1080p 延迟的 TDA2xx 上
     [主机][主机 ] d:2通道 OV490 2560x720捕捉+分离+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [host][host ] e:环视校准
     [host][host ] k:CSI2 CAL 环视校准
     [主机][主机 ] o:4通道 VIP LVDS 捕捉+自适应3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
     [主机][主机 ]   
     [主机][主机 ] AVB RX 用例、(仅限 TDA2x)
     [主机][主机 ] ----------------------------
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] OPENVX 用例、(仅限 TDA2x)
     [主机][主机 ] ------------------------
     [host][host ] m:OpenVX v1.1一致性测试
     [host][host ] q:OpenVX 教程
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] p:CPU 状态
     [主机][主机 ] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] s:系统设置  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] x:exit  
     [host][host ] z: exit -并关闭远程 CPU
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]   
    5.
     [host][host ]    90.495638 s:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] ========================================================
     [HOST][HOST ] 链运行时编解码器类型选择菜单
     [host][host ] ========================================================
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 为 MJPEG 输入"0"  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 为 H.264输入"1"  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ]    90.495638 s:  
     [host][host ]不支持的选项'
     [host][host ]'。 请重试
     [host][host ]    90.495638 s:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] ========================================================
     [HOST][HOST ] 链运行时编解码器类型选择菜单
     [host][host ] ========================================================
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 为 MJPEG 输入"0"  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 为 H.264输入"1"  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]   
    1
     [host][host ]    92.580278 s: IPC_OUT_0  :正在创建!!!
     [host][host ]    92.580339 s: IPC_OUT_0  :创建完成!!!
     [host][IPU2 ]    92.580491 s: IPC_IN_0  :正在创建!!!
     [host][IPU2 ]    92.581620 s: IPC_IN_0  :创建完成!!!
     [host][IPU2 ]    92.582047 s: 解码:正在创建... !!!
     [host][IPU2]     92.725950 s: 解码:创建704 x 400的 CH0 [1][0],目标比特率= 10000 Kbps ...  
     [host][IPU2 ]    92.726773 s: 解码:所有通道创建... 完成了!!!
     [host][IPU2 ]    92.728634 s: 解码:创建... 完成了!!!
     [host][IPU2 ]    92.729061 s: VPE:正在创建!!!
     [host][IPU2 ]    92.815866 s: VPE:加载降比例系数
     [host][IPU2 ]    92.816171 s: VPE:系数正在加载... 完成了!!!
     [host][IPU2 ]    92.816385 s: VPE:创建完成!!!
     [host][IPU2 ]    92.816751 s: 显示:正在创建!!!
     [host][IPU2 ]    92.817361 s: 显示:创建完成!!!
     [host][DSP1]     92.918105 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023  
     [主机][DSP1]     92.918135 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221 KB)、可用大小= 227264 B (221)
     [主机][DSP1]     92.918166 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 516016 B (503)
     [host][DSP2]     92.918379 s: 系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1023  
     [主机][DSP2]     92.918410 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221 KB)、可用大小= 227264 B (221)
     [主机][DSP2]     92.918471 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 516016 B (503)
     [主机][EVE1]     92.918989 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023  
     [主机][EVE1 ]    92.919264 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
     [主机][EVE1]     92.919813 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254160 B (248)
     [主机][EVE2]     92.920819 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023  
     [主机][EVE2]     92.921124 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
     [主机][EVE2]     92.921673 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254160 B (248)
     [主机][EVE3]     92.922680 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023  
     [主机][EVE3]     92.922985 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
     [主机][EVE3]     92.923503 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254160 B (248)
     [主机][EVE4]     92.924510 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023  
     [主机][EVE4]     92.924815 s: 系统:堆= LOCAL_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
     [主机][EVE4]     92.925425 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254160 B (248)
     [host][IPU2 ]    92.926218 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023  
     [主机][IPU2 ]    92.926371 s: 系统:堆= local_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 247936 B (242)
     [主机][IPU2 ]    92.926523 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0 B (0 KB)、可用大小= 0 B (0 KB)
     [主机][IPU2 ]    92.926676 s: 系统:堆= SR_DDR_Cached       @ 0x84203000,总大小= 262144000 B (250 MB),可用大小= 245446656)
     [主机][IPU2 ]    92.926859 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ 0xa0100000、总大小= 1045376 B (0 MB)、可用大小= 851840 B (0 MB)
     [host][IPU2 ]    92.927499 s: 显示:正在启动!!
     [host][IPU2 ]    92.927591 s: 显示:开始完成!!!
     [主机][主机 ]    92.931068 s:  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] =========================
     [host][host ] chains Run-Time Menu ([主机]链运行时菜单)
     [host][host ] =========================
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 0:停止链
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] p:打印性能统计信息  
     [主机][主机 ]   
     [host][host ] 输入选项:  
     [主机][主机 ]   
     断言(nullSrcLink_tsk.c|NullSrcLink_fillData|202)

    谢谢、

    Prabhuraj

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    处理器 SDK Linux 不支持此 LCD。
    即使按照您共享的帖子、处理器 SDK BIOS 也支持 LCD。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rishabh 的回复。

    您提到的步骤、

    您可以通过依次转到系统设置(选项"S")和显示设置(选项"1")以及10英寸 LCD 选项来选择此 LCD。

    这只能使用 Vision SDK-Linux 来完成。

     VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf (第11页介绍 LG 显示面板)。  

    VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf (第15页)提到"使用 UART 主菜单上的选项"s"来选择不同的捕获和显示器件。"

    但是、当我启动 BIOS-SDK 时、我只能看到 nullSrc 显示用例。

    我将尝试在这方面弄清楚更多。

     

     谢谢、

    Prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    我将在表中列出以下详细信息。 希望我的理解是正确的。 我们的用例基于 InfoADAS、因此我将介绍 PSDK 和 VSDK。 无论如何、它也会帮助其他 e2e 用户参考。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    表:  

    名称

    LG 显示屏

    OSD 显示

    HDMI

    PSDK-Linux (dra7xx-EVM-03_03_00_03)

    是(通过 OMAPDRM)

    PROCESSOR_SDK_VISION_03_01_00_00- Linux

    是(通过 M4)

    是(通过 M4)

    PROCESSOR_SDK_VISION-BIOS

    是(通过 M4)

    是(通过 M4)

    Android 上午6点1.3

    是(通过 OMAPDRM)

    是(通过 OMAPDRM)

    感谢您的支持。

    此致、

    Prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    我提到的步骤与 Vision SDK Linux 和 Vision SDK BIOS 相同。
    检查 uC_cfg.mk 以查看启用了哪些用例。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有任何有关 Android SDK 的详细信息、因此您应该为其发布单独的问题。
    让我交叉检查其他 SDK 的详细信息、然后我会回来。

    此致、
    Rishabh