This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388套件引导问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667081/dm388-dm388-kit-booting-issue

器件型号:DM388

SIR,我已经购买了 DM388 CSK 套件,当我执行套件初始化以生成设备 IP 地址时,它会继续重新启动。 我认为 SD 卡中的文件已损坏。 请提供用于创建引导映像的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    您可以从以下链接中参考技术文档。

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、
    我已经阅读了技术文档、但我的问题与 SD 卡更相关、因为那里的文件已损坏、我无法生成 RTSP 链接、因为 rebooting...can 您提供了准备 SD 卡的步骤以及具体要求 相同的...
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyush、

    请参阅以下文档中的第3.1.2节。
    www.ti.com/.../sprui83.pdf

    请提供您的控制台日志、以便我们能够识别您的问题。

    此致、
    普拉什兰特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    我尝试在此处附加我在尝试生成用于访问摄像机的设备 IP 地址时遇到的错误的屏幕截图、但没有选项。

    IPNC 软件包是否包含所有文件,如 MLO、img 等?

    以及引导 SD 卡的要求是什么。

    是否需要使用 Linux 操作系统? 还是 Windows 7也能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经购买了 DM388 CSK 套件、当我执行套件初始化以生成器件 IP 地址时、它会持续重启。 我认为 SD 卡中的文件已损坏。 您能不能提及印度 TI 服务中心的一些技术人员、他们可以将 SD 卡引导为硬件问题、而不是软件问题、并且硬件处于保修期内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经购买了 DM388 CSK 套件、当我执行套件初始化以生成器件 IP 地址时、它会持续重启。 我认为 SD 卡中的文件已损坏。 您能不能提及印度 TI 服务中心的一些技术人员、他们可以将 SD 卡引导为硬件问题、而不是软件问题、并且硬件处于保修期内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经购买了 DM388 CSK 套件、当我执行套件初始化以生成器件 IP 地址时、它会持续重启。 我认为 SD 卡中的文件已损坏。 您能不能提及印度 TI 服务中心的一些技术人员、他们可以将 SD 卡引导为硬件问题、而不是软件问题、并且硬件处于保修期内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    您可以在此处复制粘贴控制台日志。

    您可以在    Rules.make 中设置 binary_mode:= sd,并生成映像,该映像将在 tftp/DM388/SD/目录中生成 MLO 和其他包。

    此致、

    普拉什兰特